Dans un monde toujours plus numérique, notre dépendance aux technologies ne cesse de croître. Les data centers deviennent de fait des infrastructures stratégiques et indispensables.
Les data centers sont des infrastructures industrielles gigantesques, pouvant atteindre une taille équivalente à plus de 50 terrains de football : elles accueillent de nombreuses personnes et des systèmes complexes.
Des data centers gourmands en eau dans un monde confronté à la sécheresse
Les data centers font face à un défi majeur : leur forte consommation d’eau, essentiellement destinée à leur refroidissement. Un data center consomme en moyenne 11 à 19 millions de litres d’eau par jour, soit l’équivalent des besoins quotidiens d’une ville de 50 000 habitants.
Mais pourquoi ont-ils besoin d’autant d’eau ? On sait que la numérisation croissante du monde entraîne l’agrandissement des data centers. Mais ce n’est pas qu’une question de taille : les équipements tels que les tours de refroidissement, les refroidisseurs, les pompes, la tuyauterie et les échangeurs thermiques requièrent eux aussi une forte quantité d’eau.
Mais celle-ci est loin d’être garantie. Ce n’est un secret pour personne : la raréfaction de l’eau est devenu un enjeu mondial. Selon l’ONU, 2 milliards de personnes vivent dans des pays en situation de stress hydrique. Le changement climatique accentue les sécheresses et épuise les ressources, tandis qu’une gestion inadéquate de l’eau et des infrastructures défaillantes aggravent la situation, notamment dans les zones urbaines.
Bien que la crise touche plus durement certains pays et communautés, l’ONU avertit que la moitié de la population mondiale pourrait être confrontée à une pénurie d’eau d’ici 2050, soulignant l’urgence de mettre en place des pratiques durables et des infrastructures adaptées. C’est là que Grundfos intervient.
Repousser les limites du traitement efficace de l’eau
Face au changement climatique et à la multiplication par trois des besoins en refroidissement attendus dans la prochaine décennie, les data centers ont besoin de solutions de traitement de l’eau à rendement élevé.
Les solutions de traitement de l’eau Grundfos se présentent comme de véritables leviers de transformation : non seulement elles offrent des économies d’eau, mais elles réduisent aussi les coûts et l’impact environnemental, optimisent l’efficacité des systèmes et limitent les risques sanitaires.
En supprimant particules et minéraux, ces solutions optimisent le transfert thermique et diminuent le volume d’eau nécessaire au refroidissement. Moins d’eau signifie moins d’énergie consommée par les pompes et les équipements associés. De plus, le rejet du circuit de refroidissement bénéficie d’une meilleure qualité chimique, favorisant une réutilisation plus efficace.
La réutilisation de l’eau dans les data centers fait toute la différence : elle permet un fonctionnement plus durable et représente une étape essentielle pour relever ensemble le défi mondial de la raréfaction de l’eau.
Conçu pour durer et faire des économies
Dans le cadre d’un projet récent de data center, Grundfos a joué un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre du campus du centre. Nous avons rapidement livré un système optimisé pour les besoins de refroidissement du site.
En améliorant la qualité de l’eau, nous avons contribué à prévenir la formation de tartre, de biofilm et de corrosion, prolongeant potentiellement la durée de vie des équipements de refroidissement du centre de 20 à 30 ans. En outre, ce système à la fois économe en eau et énergétiquement performant,pourrait réduire la consommation d’eau et les coûts d’exploitation de 20 % grâce à sa fiabilité et sa robustesse.
Avec la solution de traitement adaptée et une réelle volonté de réutiliser l’eau pour d’autres usages, les data centers pourront de manière certaine réaliser d’importantes économies d’eau et d’énergie. En réutilisant l’eau, le refroidissement d’un data center devient une opération totalement circulaire, pouvant économiser des milliers, voire des millions de litres d’eau.
Les pompes sont des composants essentiels des systèmes de traitement de l’eau, mais elles ne réduisent pas directement la consommation. Toutefois, les pompes à vitesse variable Grundfos MAGNA et TPE permettent de réaliser des économies d’énergie importantes.
Dès que ces pompes performantes sont intégrées dans une unité unique et associées à des commandes avancées, la magie commence à opérer. L’efficacité énergétique se transforme en économies d’eau concrètes. Car économiser l’énergie et l’eau, c’est avant tout réduire les coûts.
Chaque goutte compte, plus que jamais
Entre 2020 et 2024, Grundfos a acquis quatre sociétés spécialisées dans le traitement de l’eau, donnant naissance à Grundfos Water Treatment Europe et renforçant son expertise dans la fourniture de solutions complètes pour les data centers et autres applications primordiales.
Francesco Magri, directeur de Grundfos Water Treatment Europe, déclarait en 2024 : « Il n’a jamais été aussi important de faire attention à l’eau que nous traitons, consommons et réutilisons. » Chez Grundfos, cette vision guide notre approche innovante du traitement de l’eau dans les data centers.
Il n’a jamais été aussi important de faire attention à l’eau que nous traitons, consommons et réutilisons
En tant qu’entreprise mondiale et experte en solutions de traitement de l’eau, Grundfos a le privilège de participer à des projets de traitement de l’eau pour des data centers sur tous les continents. La variabilité des caractéristiques de l’eau selon les régions du monde démontre la flexibilité et l’adaptabilité de nos solutions à chaque marché. Par exemple, certaines zones ont accès à une eau dure ou corrosive, tandis que d’autres zones permettent une réutilisation directe de l’eau, générant des économies d’eau de 30 à 80 %.
La réutilisation et la gestion durable de l’eau sont incontournables, du fait de sa raréfaction mondiale. La croissance rapide des services Cloud et du stockage de données, combinée à la pression sur les zones en stress hydrique, souligne l’importance majeure de la réutilisation de l’eau.
Lorsqu’on prend conscience de cette réalité, l’innovation dans le traitement de l’eau devient essentielle. Nous explorons de nouvelles manières de réutiliser l’eau et démontrons qu’il y a un potentiel infini dans chaque goutte.