Maintenir la qualité du bain avec une bonne qualité d'eau
Le système de prétraitement effectue le nettoyage, le rinçage et la préparation de la surface du produit. Le but d'un système de prétraitement est d'assurer une protection contre la corrosion, une adhérence optimale du revêtement, une optique supérieure et des surfaces durables. Tous ces facteurs dépendent de la qualité de l'eau de rinçage pour obtenir une excellente finition.
Hydraulique> Adsorption> Adoucissement> Osmose inverse
Traitement pour une eau d'appoint optimale
- Entrée d'eau : Adsorption par filtre sous pression ou filtre à charbon actif pour l'élimination des précipitations, des solides en suspension et du chlore libre.
- Retrait de la dureté : Adoucissement pour l'élimination de la dureté afin d'éviter l'entartrage de la membrane
- 99 % d'élimination des matières inorganiques et des micro-organismes : Unité d'osmose inverse (RO) produisant de l'eau déminéralisée avec une conductivité comprise entre 10 et 15 μS / cm.
Eau d'appoint déminéralisée
Dans tous les systèmes de prétraitement à base d'eau, il est nécessaire d'ajouter de l'eau d'appoint fraîche en raison de l'évaporation, de l'entraînement, du renouvellement de l'eau dans les différents bains, etc. Si disponible, le distillat provenant d'un système de distillation sous vide peut servir de source d'eau d'alimentation.
Les eaux d'appoint sont des eaux déminéralisées à faible teneur en sel et en silice. Mais pour maintenir un fonctionnement continu et régulier du système, il est essentiel de traiter l'eau d'entrée. Le but du prétraitement est de prévenir le colmatage des membranes par les précipitations et les solides en suspension et d'éliminer le chlore libre
Eau de rinçage en recirculation
La recirculation sur résine échangeuse d'ions réduit la quantité d'eau d'appoint nécessaire. Il s'agit d'une solution durable pour réduire la consommation d'eau et même réduire les coûts.
L'eau destinée au recyclage est traitée en plusieurs étapes :
- Filtration des impuretés mécaniques
- Adsorption de substances organiques
- Déminéralisation par échange d'ions
Facteurs importants à prendre en compte pour les systèmes de recirculation
Unité d'osmose inverse tout-en-un avec prétraitement
L'unité compacte tout-en-un CU : RO est une excellente solution d'eau de rinçage qui fournit une adoucissement et une osmose inverse avec une empreinte réduite et une installation facile.
Traitement de l'eau conçu pour l'industrie du traitement de surface
Nous avons rassemblé tout ce que vous avez besoin de savoir sur le traitement optimal de l'eau pour le traitement de surface. Pensez à l'eau d'abord si vous voulez des produits de qualité, à chaque fois!
Explorez les références techniques des solutions de prétraitement des surfaces
Eau de rinçage déminéralisée pour la production de produits audio haut de gamme
Le client est spécialisée dans le développement et la fabrication d’équipements audio haut de gamme. Pour accompagner l’augmentation de la demande en châssis et boîtiers en aluminium de conception moderne, le client a investi dans une nouvelle ligne d’anodisation destinée au traitement de surface de ses produits. Ce procédé requiert une eau de rinçage déminéralisée de haute pureté. Le résultat est une finition de surface haut de gamme ainsi qu’une qualité de produit irréprochable.
Grundfos a conçu, fourni et mis en service une nouvelle installation de traitement d’eau pour la production d’eau déminéralisée répondant aux exigences élevées du procédé industriel. Compte tenu des contraintes d’espace sur le site, le choix s’est porté sur une unité compacte d’osmose inverse (RO) à faible encombrement. En aval de l’osmose inverse, l’eau est affinée au moyen d’un échangeur d’ions à lit mélangé (mixed-bed), permettant d’atteindre la très haute qualité d’eau exigée par le procédé. L’unité à lit mélangé est conçue pour une régénération hors site, ce qui répond à la fois aux contraintes d’espace disponibles et à l’exigence d’une solution totalement exempte de produits chimiques sur le site de production.
Système de circulation d’eau déminéralisée (DI) pour le prétraitement de canettes en aluminium
Lors de l’extension de ses capacités de production par l’ajout d’une deuxième unité de traitement de l’eau, ce leader mondial de la fabrication de canettes en aluminium a placé l’amélioration de la sécurité d’exploitation et les économies d’eau au cœur de ses priorités.
La solution de traitement de l’eau comprend une étape de filtration mécanique permettant d’éliminer les impuretés non dissoutes présentes dans l’eau de rinçage recirculée. L’eau est ensuite déminéralisée au moyen d’un système DI composé d’un filtre cationique et d’un filtre anionique, alimentés par une station de pompage à pression régulée (2 x 100 %).
Le système de déminéralisation (DI) fonctionne en mode triplex, avec deux unités en service tandis que la troisième est soit en phase de régénération, soit en veille. Cette configuration garantit l’absence de toute interruption de fonctionnement. En raison de la température élevée de l’eau, l’ensemble du système est réalisé avec des canalisations en polypropylène (PP).
Dans un premier temps, la nouvelle unité de traitement de l’eau est exploitée comme solution de secours et de redondance. Elle a toutefois été dimensionnée pour pouvoir assurer, à terme, la totalité des besoins de production du site.
Eau de rinçage pour le traitement de surface dans l’industrie automobile
Le client est un acteur majeur dans la fourniture de solutions de formage de haute précision pour la fabrication des carrosseries de véhicules premium. Dans son atelier de peinture, il utilise l'électrodéposition cathodique, également connue sous le nom de revêtement par immersion cathodique ou peinture cataphorétique, qui est un procédé de revêtement économique et de haute qualité pour toutes les pièces métalliques submersibles. Ce procédé nécessite de grandes quantités d’eau de rinçage de très haute qualité afin de garantir les performances du revêtement et la qualité finale des pièces traitées.
Après plus de 20 ans d’exploitation, il est devenu nécessaire de réparer certains composants défectueux et de remplacer le système de contrôle des déminéralisateurs existants. Après avoir réalisé une étude de rentabilité, le client a toutefois choisi de remplacer l’intégralité de l’installation par une solution de dernière génération, apportant de nombreux bénéfices en matière de performance, de fiabilité et d’efficacité opérationnelle.
D’un point de vue technique, les anciens déminéralisateurs fonctionnant avec une régénération à co-courant ont été remplacés par la technologie UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration, régénération à contre-courant en flux ascendant) en raison des avantages suivants :
Le système est autonettoyant, ce qui garantit une perte de charge faible et constante ainsi qu’un fonctionnement fiable et sans interruption.
L'utilisation optimisée des produits chimiques de régénération contribue à réduire les coûts d'exploitation.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez faire l’acquisition d’un équipement ou bénéficier des conseils d’un expert Grundfos, nous sommes à votre disposition pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de traitement d’eau ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.