Article

Qu’est-ce que la récupération de l’eau de pluie et comment ça marche ?

Votre facture d’eau pèse sur vos finances ou vous voulez que votre maison soit plus durable ?

Nous comptons tous sur l’eau du robinet pour notre consommation d’eau et pour faire la cuisine. Mais cette eau potable est également utilisée pour laver le linge, se laver et arroser le jardin alors que pour toutes ces activités, vous pouvez facilement remplacer ou compléter l’eau du robinet par un système d’utilisation d’eau de pluie. Une fois installés, ces systèmes vous permettent d’utiliser l’eau de pluie pour vos besoins du quotidien et donc de réduire votre consommation d’eau du robinet et de faire des économies. 

Comment fonctionne la récupération de l’eau de pluie ?

Même si l’idée d’utiliser l’eau de pluie pour effectuer vos tâches ménagères peut sembler étrange au premier abord, sachez que la récupération de l’eau de pluie est une pratique qui remonte à des millénaires ! Nous en avons retrouvé trace à la fois dans la Grèce et la Rome antiques.

Lorsqu’il pleut, l’eau de pluie qui n’est pas absorbée dans le sol tombe dans les égouts, pour finir sa course dans les ruisseaux et les rivières. Récupérer l’eau de pluie est une manière de collecter et de stocker une partie de cette eau supplémentaire pour la réutiliser à la maison.

Et le meilleur dans tout ça ? L’eau de pluie est une source d’eau entièrement gratuite qui vous permet de mieux maîtriser votre approvisionnement en eau.

Selon l’ONU et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne a besoin en moyenne de 50 à 100 litres d’eau par jour pour répondre à ses besoins de base.

Quelle quantité d’eau de pluie pouvez-vous récupérer ? Diverses sources estiment que chaque mètre carré (m²) de surface de toit permet de recueillir environ 1 litre (L) d’eau pour chaque millimètre (mm) de précipitations.

Pour estimer la quantité maximale d’eau que vous pouvez récupérer à la maison, appliquez le calcul suivant : 

  • [taille du toit en m²] x [précipitations mensuelles en mm] x [1 L]

Par exemple, si l’on examine les précipitations mensuelles dans votre zone géographique et que l’on constate qu’elles sont en moyenne de 100 mm par mois, on peut calculer qu’un toit de 100 m² peut capter environ 10 000 litres d’eau de pluie par mois. 

Si une famille de quatre personnes qui consomme de l’eau de manière raisonnable utilise 400 litres d’eau par jour, les 10 000 litres d’eau récupérée couvrent la majeure partie des 12 400 litres dont elle aurait besoin en un mois de 31 jours ! Même si votre but n’est pas de remplacer totalement l’eau du robinet, cette quantité est plus que suffisante pour être utilisée pour les toilettes ou le lave-linge, qui sont très gourmands en eau.

Comprendre la récupération de l’eau de pluie 

De but en blanc, « récupération de l’eau de pluie » évoque en général un tonneau laissé dehors pour collecter l’eau de pluie. Ce n’est pas faux. La méthode la plus élémentaire pour récupérer l’eau de pluie consiste à placer un seau ou un tonneau sous la gouttière du toit d’une maison, pour recueillir l’eau qui tombe.

Cependant, toutes les méthodes ne se valent pas et tout dépend de l’utilisation que vous souhaitez faire de l’eau de pluie et de la quantité que vous voulez collecter. 

La méthode du tonneau vous permet de recueillir suffisamment d’eau pour arroser vos plantes ou laver votre voiture mais cette quantité est tout de même relativement faible et ne peut en aucun cas compenser les besoins mensuels en eau de tout votre foyer.

Les systèmes de récupération d’eau de pluie plus sophistiqués nécessitent, quant à eux, une filtration de l’eau, des réservoirs de stockage et des surpresseurs pour pouvoir disposer d’une eau propre dans votre maison. Cela vous permet à la fois d’avoir la capacité de stockage nécessaire pour réutiliser l’eau de pluie pour vos tâches ménagères qui ne nécessitent pas de l’eau potable, mais également de stocker une réserve d’eau de 2 à 3 mois, qui est la quantité recommandée par nos experts.

Tout d’abord, les surpresseurs vous assurent un accès confortable à l’eau chez vous, tous les jours.

Découvrez comment une solution de surpression peut faire d’une pression d’eau constante la nouvelle norme.

 Comment utiliser l’eau récupérée

Une fois l’eau de pluie filtrée pour éliminer les bactéries et les agents pathogènes, elle peut être utilisée pour pratiquement tous les usages ! Remarque : n’utilisez pas la méthode de récupération avec des tonneaux pour les activités qui nécessitent de l’eau potable.

À l’extérieur, vous pouvez utiliser l’eau de pluie récupérée pour arroser votre jardin, remplir votre piscine, laver votre voiture, ou même comme source d’eau potable pour le bétail ou les bassins pour les oiseaux.

À l’intérieur, l’eau de pluie récupérée peut être utilisée pour laver le linge et la vaisselle, se laver et dans les toilettes, ainsi que pour boire et cuisiner (eau filtrée uniquement).

Pourquoi commencer à récupérer l’eau de pluie maintenant ?

La crise climatique se traduit par une demande en eau douce de plus en plus importante. Si vous vivez dans une zone aride où l’eau n’est pas présente en abondance, un système de récupération d’eau de pluie peut vous aider à profiter des périodes de pluie et à vous garantir une source fiable d’eau propre et gratuite toute l’année.

Opter pour la récupération de l’eau de pluie est une décision à la fois durable et rentable, car elle vous permet de préserver l’eau tout en diminuant vos factures d’eau. Qui refuserait cette solution ? 

Choisissez la solution de surpression appropriée pour un système de récupération d’eau de pluie efficace.