Article

Pourquoi ma facture d’eau est-elle si élevée ?

Vous voulez dépenser moins d’eau à la maison mais vous ne savez pas comment faire ? Il existe de nombreuses manières de réduire votre consommation d’eau sans même vous en rendre compte, tout en améliorant votre confort au quotidien. Continuez votre lecture et découvrez pourquoi économiser de l’eau n’est pas forcément synonyme d’inconfort. 

Comment puis-je réduire ma facture d’eau ?

Si vous vous êtes déjà interrogé sur le montant astronomique de vos factures d’eau, sachez qu’il existe de nombreuses manières de vous aider à diminuer votre consommation et vos dépenses domestiques. 

Par exemple, au lieu de laisser couler l’eau de la douche ou du robinet jusqu’à ce qu’elle atteigne la bonne température, vous pouvez facilement réaliser des économies dès le départ en commençant votre douche sous l’eau froide pendant quelques secondes ou en remplissant une bouteille d’eau pendant qu’elle coule du robinet. Vous pouvez également trouver un moyen d’obtenir de l’eau chaude instantanément (plus d’informations ci-dessous).

Par ailleurs, vous pouvez commencer à utiliser de l’eau non potable pour les appareils où de l’eau de pluie peut faire l’affaire : toilettes, lave-linge, voire tuyau d’arrosage. Si l’on considère que l’eau utilisée pour les toilettes représente à elle seule environ 30 % de la consommation totale moyenne d’eau d’un ménage, cela donne une idée des économies que vous pourriez réaliser simplement en passant à l’eau de pluie. À la fois en termes de consommation d’eau et d’argent.

Tirer parti de la pluie 

Si l’on exploite tout le potentiel de l’eau de pluie, récupérer soi-même l’eau de pluie permet de réduire sa consommation totale d’eau pour le foyer de 40 %. Les factures d’eau élevées appartiendront au passé et vous profiterez d’une vie plus confortable et plus durable.  

En plus de tous les exemples cités, vous pouvez aussi utiliser l’eau de pluie pour laver votre voiture ou arroser vos plantes d’intérieur. Récupérer l’eau de pluie permet non seulement d’utiliser l’eau de manière plus intelligente, mais aussi de soulager la pression sur le réseau de distribution d’eau centralisé tout en contribuant à protéger les sources d’eau naturelles, voire à réduire le risque d’inondation dans nos collectivités et nos villes, et plus encore.

 

Que puis-je faire pour économiser l’eau à la maison ?

Une autre cause de gaspillage d’eau à la maison est l’eau chaude ou plutôt son absence. Cela peut paraître évident, mais personne ne devrait avoir à laisser couler de l’eau potable dans un évier en attendant qu’elle chauffe. Ou rester près de la douche jusqu’à ce que la température soit idéale. Ce n’est pas seulement une question de perte de temps : cela coûte à un ménage moyen environ 16 000 litres d’eau par an.  

 

Conseils pour réduire sa facture d’eau

« Pourquoi ma facture d’eau a-t-elle doublé ? », « Ma facture d’eau est-elle trop élevée ? », « Est-il seulement possible de réduire ma facture d’eau ? ». Si vous êtes fatigué de vous poser ces questions, voici quelques mesures de base que vous pouvez prendre pour commencer à économiser de l’eau dès maintenant et réduire les dépenses de votre ménage sans effort. 

Nous avons déjà listé plusieurs exemples ci-dessus, mais il y en a évidemment d’autres :

  • Économisez de l’eau et de l’énergie en raccourcissant votre douche quotidienne de quelques minutes
  • Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents 
  • Ne lancez votre lave-linge ou votre lave-vaisselle que lorsqu’ils sont complètement chargés (et, selon les vêtements que vous lavez, un cycle à 30 °C est aussi efficace qu’un cycle à 40 °C 
  • N’oubliez pas que l’eau froide est aussi efficace que l’eau chaude pour se laver les mains, à condition d’utiliser du savon