1. CONDITIONS DE LA PROMOTION PULL DE NOËL GRUNDFOS CHAUFFAGE 2026
Du 1er septembre 2026 au 11 décembre 2026, Grundfos organise une promotion « Pull de Noël » en France. Pour chaque rapport enregistré via le flux Guided Commissioning dans l’application Grundfos GO, les participants pourront obtenir un pull de Noël Grundfos exclusif.
Les conditions de participation à la promotion « Pull de Noël Chauffage 2026 » sont décrites ci-dessous.
1.1 CONDITIONS DE LA PROMOTION PULL DE NOËL GRUNDFOS CHAUFFAGE 2026
La promotion « Pull de Noël Grundfos Chauffage 2026 » est réservée aux installateurs professionnels de pompes, aux propriétaires/dirigeants d’entreprise ainsi qu’à leurs employés.
Un rapport enregistré via le flux Guided Commissioning dans l’application Grundfos GO permet d’obtenir un pull de Noël Grundfos exclusif. Chaque participant ne peut réclamer qu’un seul pull de Noël pendant toute la durée de la promotion.
Les employés de Grundfos ne sont pas autorisés à participer à cette promotion.
Grundfos se réserve le droit de mettre fin à la promotion à tout moment et sans préavis..
1.2. PROMOTION PULL DE NOËL GRUNDFOS CHAUFFAGE 2026 POUR LES ENTREPRISES D’INSTALLATION DE POMPES
La promotion « Pull de Noël Grundfos Chauffage 2026 » s’adresse aux entreprises d’installation de pompes situées en France..
Les employés ainsi que le propriétaire de l’entreprise peuvent enregistrer un rapport. Le participant doit être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir s’inscrire.
Le flux Guided Commissioning doit être complété dans l’application Grundfos GO, téléchargeable depuis l’App Store ou Google Play.
Le pull de Noël ne peut être ni échangé contre de l’argent ni remplacé par d’autres produits ou marchandises. En cas de problème, le participant peut contacter Grundfos à l’adresse suivante : jeugrundfos-fr@grundfos.com.
Un participant ne peut enregistrer qu’une seule fois un rapport issu du flux Guided Commissioning. Si Grundfos suspecte une fraude, Grundfos se réserve le droit d’exclure la personne concernée de la promotion « Pull de Noël Grundfos 2026 ».
L’acceptation des présentes conditions est obligatoire pour soumettre l’inscription.
En soumettant un rapport Guided Commissioning, le participant accorde également son consentement marketing pour l’adresse e-mail utilisée. Cela permet à Grundfos d’assurer la livraison du pull à la bonne adresse postale et d’envoyer des communications pertinentes par e-mail.
1.3. IMPOSITION DE LA RÉCOMPENSE
Les bénéficiaires du pull de Noël peuvent être soumis à une imposition dans leur pays de résidence. Ils peuvent donc être tenus, conformément à la législation locale, de déclarer la valeur du pull de Noël.
En cas de doute, les bénéficiaires sont invités à demander un conseil local à leurs propres frais.
1.4. RÉCLAMATIONS
1. Toute réclamation doit être adressée à Pompes Grundfos Distribution SAS.
2. Grundfos doit traiter les réclamations, au plus tard dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception. L'intéressé(e) sera informé(e) de l'issue de la procédure de réclamation selon la manière dont la réclamation a été déposée.
3. La réclamation doit comporter les éléments suivants : le nom, l'adresse complète du demandeur, l'adresse électronique, la facture des pompes achetées ainsi qu'une indication de la cause de la réclamation.
1.5. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
Toutes les questions découlant des présentes conditions ou s'y rapportant sont régies et interprétées conformément aux lois du Danemark. Tout recours aux tribunaux est exclu. Cette disposition est nulle là où la loi l'interdit ou la restreint.
Dans ce cas, tout litige ou toute réclamation découlant des présentes conditions ou en rapport avec celles-ci que les parties n'ont pas pu régler à l'amiable doit être réglé par les tribunaux du Danemark.