FAQ
Question : Puis-je me connecter à d’autres appareils que les équipements Grundfos ?
Réponse :
Oui, vous pouvez utiliser l’un de nos modules E/S pour intégrer des signaux analogiques et numériques, ou bien utiliser l’option Modbus RTU* de l’une des passerelles pour communiquer, via un bus de terrain, avec un équipement tiers. (*Modbus RTU disponible à partir de 2023).
Informations complémentaires :
Installez l’une de nos passerelles compatibles pour une communication via Ethernet ou réseau mobile. L’outil EICA vous accompagne dans le choix du matériel adapté.