FAQ

Question : Comment Grundfos Connect Demand Distribution gère-t-il les pics soudains de demande s’il ne communique qu’une fois par jour et ne reçoit les données qu’après 24 heures ?

Réponse :

Le système Demand Distribution fonctionne en se basant sur le débit, et non sur la pression. Si un pic soudain se produit, cela ne pose aucun problème : Le système avancé de gestion de la pression de Demand Distribution a déjà appris à reconnaître les schémas de perte de charge. Demand Distribution construit et ajuste en continu une courbe de régulation, ce qui lui permet de savoir comment réagir dans chaque situation.

Informations complémentaires :

Lorsqu’il est confronté pour la première fois à un débit de pointe élevé, le système Demand Distribution augmente automatiquement la pression jusqu’à la valeur maximale définie, correspondant au seuil supérieur de la courbe de régulation.