FAQ

Question : Pourquoi l'erreur BUS apparaît-elle sur l'affichage du panneau de commande des circulateurs MAGNA1 ou MAGNA3, et quelle est la solution ?

Réponse :

Cause possible du défaut

  • Erreur Arrêt pompe - Fonction avec affichage de l'arrêt pompe
  • Message "Arrêt des pompe" par le BUS
  • Le pilotage des pompes par le BUS ne fonctionne plus

Solution

1. Vérifier l'alimentation électrique

  • Couper l'alimentation électrique
  • Attendre 2 minutes
  • Rétablir l'alimentation électrique

Informations supplémentaires

Si le problème persiste :

Attention danger

  • Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
  • L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
  • Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
  • Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
  • Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions nécessaires.

Informations complémentaires :