FAQ
Question : Pourquoi la pompe MQ s'arrête-elle pendant le fonctionnement ?
Réponse :
It may be dry running; the suction line must be completely filled. The temperature of the media may be too high (> 35°C), the ambient temperature may be too high (> 45°C), the motor may be overloaded; check the pump shaft for free movement, the voltage supply may be too low, check the connection. Please consult a specialist company for such work.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.