Passa da soluzioni standard a soluzioni specifiche, realizzate su misura per le tue esigenze

Per il trattamento delle acque industriali, i requisiti di trattamento non sono mai univoci. La progettazione delle fasi di trattamento e le tecnologie utilizzate dipendono in larga misura dal tipo di acqua grezza disponibile, dal risultato desiderato e dalle sfide specifiche poste da ciascuna applicazione, che possono variare notevolmente.

Per garantire un dosaggio chimico efficiente e affidabile non bastano solo la tecnologia o i tipi di prodotti chimici necessari per il dosaggio in ogni fase. Richiede un approccio globale che tenga conto di molteplici aspetti, come le possibilità di installazione, il layout dell’impianto, la logistica dei prodotti chimici, l’integrazione del sistema e, soprattutto, la sicurezza del personale operativo. 

Anche gli effetti sull’ambiente e la durata delle apparecchiature sono considerazioni cruciali. 

Perché abbiamo bisogno di soluzioni specifiche e su misura? 

I prodotti e le soluzioni standard possono essere efficaci, ma spesso comportano compromessi, con un gap evidente tra i requisiti precisi dell’utente e il conseguimento di risultati ottimali. È fondamentale scegliere le soluzioni giuste e adattarle alle proprie esigenze specifiche. Tali soluzioni offrono un maggiore controllo, una maggiore sicurezza e prestazioni ottimizzate, garantendo che ogni aspetto del dosaggio chimico sia perfettamente idoneo in base ai requisiti dell’applicazione.

Quando si progetta un impianto di dosaggio chimico, le considerazioni devono includere:

Sicurezza e conformità: i prodotti chimici vengono stoccati in un ambiente separato per via delle politiche di sicurezza aziendali?

  • Affidabilità: il processo richiede una configurazione duty-standby per un funzionamento ininterrotto?
  • Scalabilità: è prevista una potenziale espansione della capacità in futuro?
  • Integrazione: è necessaria una connettività fisica o digitale con l’infrastruttura esistente?

La gestione di questi aspetti richiede un partner esperto che comprenda le esigenze specifiche del settore e sia in grado di fornire soluzioni su misura che si adattino perfettamente all’attività. 

È qui che entra in gioco Grundfos. 

Con decenni di esperienza, una rete di assistenza globale e oltre 25.000 soluzioni di dosaggio chimico vendute ogni anno, disponiamo del know-how e delle capacità necessarie per fornire assistenza e consulenza continua sull’ottimizzazione dei componenti di dosaggio chimico nei sistemi di trattamento delle acque.

Una vera collaborazione in ogni fase del processo 

Dalle verifiche e la progettazione all’installazione e l’assistenza continua, Grundfos è al tuo fianco in ogni fase. 

Che si tratti di ottimizzare un impianto esistente o di progettarne uno nuovo, i nostri esperti garantiscono che il tuo sistema non solo sia progettato per soddisfare le tue esigenze, ma anche che funzioni in modo ottimale e abbia una lunga vita di servizio.

Ti supportiamo con: 

  • Audit del sistema e analisi delle prestazioni
  • Team di assistenza dedicati per una guida esperta e la risoluzione dei problemi
  • Formazione specializzata e best practice
  • Expertise sul campo

Con Grundfos, avrai molto più di un fornitore. Avrai un partner strategico impegnato a garantire efficienza, conformità e affidabilità a lungo termine.

Una gamma completa di soluzioni per sistemi su misura 

Miglioramento dell’efficienza delle torri di raffreddamento

Un impianto industriale di Singapore aveva ricorrenti problemi associati alla formazione di biofilm nel suo sistema di torri di raffreddamento a causa di una disinfezione UV inefficace. Per risolvere il problema, Grundfos ha implementato una soluzione di dosaggio di biossido di cloro su misura, combinata con pompe di dosaggio digitali per gli antincrostanti e la correzione del pH. Questa soluzione su misura è stata realizzata dopo un’analisi approfondita delle inefficienze del sistema. Ha portato a una maggiore precisione nell’uso dei prodotti chimici, a una riduzione degli interventi di manutenzione e a una maggiore affidabilità del sistema, riducendo al minimo i tempi di fermo e garantendo la conformità.

Riutilizzo del 90% dell’acqua di processo

Il birrificio Carlsberg in Danimarca si è posto l’ambizioso obiettivo di ridurre il consumo di acqua del 50% entro il 2030. Grundfos ha lavorato a stretto contatto con l’azienda danese per progettare un sistema di pompaggio e dosaggio di prodotti chimici su misura. La soluzione ha compreso armadi di dosaggio completi con pompe di dosaggio digitali, che hanno consentito un’applicazione precisa dei prodotti chimici e un monitoraggio in tempo reale. Ciò ha permesso a Carlsberg di riutilizzare il 90% dell’acqua di processo, con un risparmio di 560 milioni di litri all’anno. 

Potrebbe anche interessarti

Fai il passo successivo