Case
Siurblių atnaujinimas augančiam miestui suteikia efektyvumą ir netikėtų privalumų
Efficient and quiet pumps are good for our work environment.
Kalnuotame Kinijos Qujiang regione, kur vandens tiekimui tradiciškai buvo naudojamas natūralus nuolydis, urbanizacija iškėlė naujų iššūkių.
„Kai 1990 m. buvo statoma ši vandenvietė, didžiausią dėmesį skyrėme energijos taupymui ir dideliam efektyvumui“, – pasakoja Guangdong provincijos Qujiang regione esančio Shaoguan miesto vandentiekio valdybos technologijos ir įrangos skyriaus vadovas Liu Zhiwei. „Tačiau Kinijoje pastaraisiais metais vyko sparti urbanizacija. Nuolat statomi nauji pastatai. O pagerėjus gyvenimo lygiui, padidėjo ir buitinio vandens vartojimas.“
Vandenvietė yra kalvos šlaite, 60 metrų virš miesto aukštyje, todėl apdorotas vanduo gali laisvai tekėti žemyn į miesto centrą. „Tačiau mūsų senasis natūralaus nuolydžio modelis jau nebeatitinka miesto plėtros poreikių“, – pasakoja Liu Zhiwei. „Nebegalime patenkinti buitinio vandens poreikių.“
Todėl vandenvietė plečiama 60 000 kvadratinių metrų, tai beveik padvigubins jos pajėgumus. Jis taip pat nurodo, kad „siekdama aktyviai reaguoti į nacionalinį raginimą taupyti energiją, mažinti emisijas ir palaipsniui nutraukti pasenusios ir daug energijos vartojančios įrangos naudojimą“, Qujiang vandentiekio valdyba pasikvietė „Grundfos (Shanghai) Pumps Company Ltd.“ inžinierius ir technikus atlikti sisteminį savo siurblinių siurblių auditą .
Įmonė nusprendė atnaujinti savo Shiliuye ir Shaoye siurblines.
Liu Zhiwei sako, kad bendrovė daugiausia dėmesio skyrė abiejų siurblinių efektyvumui. Ir tik po renovacijos jo komanda suprato, kad naujesni siurbliai suteikia dar vieną privalumą – triukšmo sumažėjimą.
What started as a project to improve pump efficiency brought other benefits – such as happier workers from quieter pumps, as well as advantages to the surrounding community like stable water supply and high-quality life, Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment at the Qujiang water company, at the Shaoye Booster Pump Station in Shaoguan, China.
„Grundfos“ siurblių auditas atskleidė, kad ypač Shiliuye siurblinėje buvo projektavimo problemų – slėgis buvo per didelis. Varikliai didžiąją laiko dalį buvo perkrauti, eikvojo per daug energijos ir kėlė pavojų visam sistemos veikimui.
„Shaoye siurblinės siurbliai dirbo jau 20 metų“, – pasakoja Liu Zhiwei. „Jie kėlė saugumo ir patikimumo problemų. Guoliai turėjo būti reguliariai keičiami. Valdymo spintoje siurbliams paleisti buvo naudojamas seno tipo transformatorius. Abiejose siurblinėse buvo triukšmo problemų.“
“Throughout this project, I have learned to not only pursue economic benefits. I have also learned about humanistic concerns and work environment,” says Liu Zhiwei, Qujiang water company’s plant manager.
Tiesą sakant, jis nurodo, kad triukšmas siurblinėse siekė 97–112 decibelų (dB). Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vidutinis triukšmo skausmo slenkstis žmonėms yra 100 dB, o aštuonios valandos tokiame triukšme gali sukelti didelę žalą sveikatai. Iš dalies triukšmo problema buvo sąlygota vertikalaus ankstesnių siurblių įrengimo, dėl kurio atsiranda daugiau vibracijų.
„Norėjome pagerinti darbo sąlygas savo darbuotojams ir taupyti energiją“, – sako Liu Zhiwei.
The Qujiang Water Supply Management company could no longer meet the needs of urban development in Shaoguan. It is doubling its capacity and has renovated two of its pumping stations to cope.
Sprendimas ir rezultatas
Qujiang vandens bendrovė kiekvienoje siurblinėje įrengė po du „Grundfos“ LS 75 kW horizontaliai perskiriamo korpuso siurblius.
Po vienų metų buvo įvertinta, kad nauji Shiliuye ir Shaoye siurblinių siurbliai sutaupė atitinkamai 33 % ir 17 % energijos. „Energijos ekonomija atitinka mūsų vertinimus energijos taupymo schemoje“, – sako Liu Zhiwei, ir priduria, kad ekonomija pasiekta dėl didelio siurblių efektyvumo ir tikslaus vandens tiekimo poreikių tenkinimo.
„Nuo pat atnaujinimo proceso pradžios mūsų dėmesys buvo sutelktas į efektyvų energijos vartojimą“, – pasakoja Liu Zhiwei. „Bet kai pradėjome naudoti „Grundfos“ siurblius, pamatėme, kad jie taip pat ir tylūs. Mūsų darbuotojams vietoje tai labai patiko.“
Zhong Jinshou, Head of Department at Qujiang District Water Supply Management, says he enjoys the stability and quieter operation of the new Grundfos pumps.
Dabar siurbliams dirbant triukšmo lygis yra 85 dB, tai yra saugus ilgalaikio triukšmo lygis.
„Efektyvūs ir tylūs siurbliai yra naudingi mūsų darbo aplinkai“, – sako jis. „Be to, dėl naujų stabilių siurblių padidinome vandens tiekimo garantiją. Tai yra didelė pagalba mūsų piliečiams.“
Liu Zhiwei sako, kad „Grundfos“ siurblių auditas padėjo jam ne tik praplėsti savo akiratį technologijų srityje. „Per šį projektą išmokau siekti ne tik ekonominės naudos. Sužinojau ir apie žmogiškuosius veiksnius bei darbo aplinką. Būsimame vadovavimo darbe turiu atsižvelgti ir į šiuos aspektus.“