Case
Pakartotinis vandens panaudojimas paviršiaus apdorojimo įrenginiuose nuotekas paverčia ištekliais
We get our water from the underground just like anyone else in town. By recycling this instead of taking in new water, we save water for the community.
Situacija
Viename Danijos Bjerringbro mieste esančios „Grundfos“ gamyklos kampe vyksta kažkas beveik stebuklingo.
Supami krautuvų ir padėklų darbuotojai ant stovų kabina blizgančias metalines dalis. Kabantys siurblių korpusai, variklių atramos, flanšai ir kiti komponentai tada patenka į milžinišką mašiną, kuri paviršiaus apdorojimui ir skalavimui jas iš eilės nardina į keletą chemikalų ir vandens vonių. Tada viskas patenka į vonią, kuri komponentus elektrostatiškai padengia dažų sluoksniu. Tai vadinama CED arba elektroforeze. Šis procesas apsaugo dalis nuo rūdijimo ir suteikia joms gražų paviršių. Iš ten jos patenka į karšto oro džiovintuvą, o tada grįžta atgal į gamyklą. Tada darbuotojai nukabina dalis nuo kablių, sukrauna į padėklus ir jos išvežamos į kitus gamyklos cechus.
Vandens voniose nuplauti beveik 8 milijonams dalių per metus sunaudojama apie 5000 kubinių metrų (m3) vandens. „Šiame procese Bjerringbro gamykloje sunaudojama daugiausia vandens“, – sako „Grundfos“ vyresnysis gamybos direktorius Danijoje Anders Lund Hansen.
„Elektroforezės procesas daro įtaką aplinkai ir tai mums labai rūpi. „Grundfos“ turi tvarumo darbotvarkę, kurios tikslas yra iki 2025 m. 50 % sumažinti vandens sunaudojimą.
„Grundfos“ gamykla įsikūrusi Danijos provincijoje Bjerringbro miestelyje, kuriame gyvena apie 8000 žmonių. „Naudojame tą patį gruntinį vandenį, kaip ir visi miestelio gyventojai. Naudojame tą patį vandenį, kurį miestelio gyventojai naudoja savo duše ar virtuvėje. Jei perdirbtume šį elektroforezėje naudojamą vandenį, užuot naudoją naują, sutaupytume vandens bendruomenei ir žmonėms, kurie čia gyvena.“
Newly die-cast components will soon be taken through the Grundfos CED surface-treatment system.
Sprendimas
Anksčiau „Grundfos“ savo nešvarų elektroforezės proceso vandenį išleisdavo į gamyklos pradinio valymo įrenginius. Čia buvo atliekamas pradinis filtravimas ir valymas ir tada vanduo keliaudavo į miestelio komunalinių nuotekų valymo įrenginius.
Kaip tik čia „Grundfos“ pamatė galimybę pastatyti visą elektroforezės skalavimo vandens nuotekų valymo ir perdirbimo sistemą.
„Subūrėme specialistų komandą, turinčią žinių apie produktus, aplinkosaugos klausimus, chemiją ir gamybos procesus“, – pasakoja Anders. „Jie pasinaudojo naujausiomis vandens ir nuotekų valymo technologijomis ir visa tai sukūrė.“
Elektroforezės nuotekų valymas iš esmės yra sistema, perleidžianti vandenį per tris filtrų sistemas, o tada per „Grundfos“ BM atvirkštinio osmoso įrenginį. Galiausiai išvalytas vanduo grąžinamas į gamykloje esančius elektroforezės rezervuarus.
Racks of newly die-cast components rise from the first rinsing pool in the CED surface treatment system in the Grundfos factory in Bjerringbro.
Uždaras vandens kontūras
Įrenginiai per metus apdoroja 5000 m3 vandens – tokį kiekį per metus sunaudoja 100 Danijos namų ūkių arba juo būtų galima užpildyti du olimpinio dydžio baseinus. Atgal į technologines vonias grąžinama 80 % vandens, nes likę 20 % yra arba kietos medžiagos, arba jis naudojamas perplauti filtrams. Pirmus metus šis uždaras vandens kontūras dirbo tik puse savo pajėgumų, taigi per metus jis gali išvalyti 10 000 m3 vandens.
Anders Lund Hansen sako, kad šios sistemos kūrimo motyvacija nebuvo finansinė. „Tikslas nebuvo sukurti gerą verslo atvejį“, – sako jis. „Ne tai buvo paskata. Motyvacija buvo tvarumas – siekis sumažinti vandens vartojimą.
We chose to recycle water at the Bjerringbro factory to exemplify what can be done, and that you can make a difference even when you have a small- or medium-sized production unit.
„Tai taip pat padeda „Grundfos“ suprasti, kaip mūsų produktai prisideda prie tvarumo darbotvarkės. Galima į tai žiūrėti kaip į mažą laboratoriją. Tyrimų centrą, kuriame iš savo produktų galime pasisemti daug žinių. Kaip jie gali dar prisidėti prie vandens ir energijos darbotvarkės?
This system treats the wastewater from the Grundfos CED surface-treatment application with a series of filters and reverse osmosis. It then sends the cleaned water back to the CED unit for reuse.
Nuotekos kaip ištekliai
Grupės vyresnioji aplinkos, sveikatos ir saugos direktorė Karen Touborg sako, kad, palyginti su kitų pramonės šakų įmonėmis, „Grundfos“ nenaudoja daug vandens. „Tačiau kaip ir bet kuri kita pramonės įmonė, „Grundfos“ daro įtaką aplinkai. Nusprendėme perdirbti vandenį Bjerringbro gamykloje, kad parodytume, ką galima padaryti, ir kad galima kažką padaryti net turint mažą ar vidutinę gamyklą.“
Karen Touborg priduria, jog šis projektas yra dalis didesnio darbo su šiandienos aplinkos iššūkiais, kurie reikalauja kitokio požiūrio į tokius išteklius kaip vanduo. „Nežiūrime į panaudotą vandenį kaip į nuotekas. Mes laikome jį resursu, kuris apdorotas gali būti pakartotinai naudojamas, ir kurį galima vėl nukreipti į gamybą.
„Nes mes neturime atliekų, tik resursus.“