De voordruk instellen
Ontdek hoe een jaarlijkse controle en aanpassing van de voordruk van SCALA2 bijdraagt aan het behoud van optimale prestaties, en leer hoe je dit stap voor stap kunt doen.
SCALA2 is een alles-in-één geïntegreerd drukverhogingssysteem en is ontworpen om een constante waterdruk te leveren aan maximaal acht kranen in huis, energieprestaties van wereldklasse te leveren, kosten te besparen voor huiseigenaren en een stille werking te bieden.
Om deze voordelen te behouden, is het belangrijk dat de juiste voordruk in het geïntegreerde drukvat wordt bereikt. Na verloop van tijd kan er lucht uit de tank ontsnappen, wat kan leiden tot drukschommelingen, een lagere efficiëntie, meer lawaai en mogelijke slijtage van het systeem. Om deze problemen te voorkomen, wordt aanbevolen om de voordruk jaarlijks te controleren en aan te passen.
Laten we eens kijken hoe je de geïntegreerde druktank van de SCALA2 vooraf op druk kunt brengen.
Stop eerst de SCALA2 door op de STOP-knop op het apparaat te drukken.
Vervolgens laat je de druk uit het systeem af door de toevoerleiding te sluiten en een kraan te openen om de resterende druk af te laten.
Draai vervolgens de dop van het luchtventiel op het drukvat los om toegang te krijgen tot het luchtventiel. Vervolgens hebt je een draagbare elektrische luchtcompressor of een vergelijkbaar gereedschap nodig om de huidige druk te controleren en lucht in het geïntegreerde drukvat te pompen.
Voordat je lucht in de tank pompt, is het belangrijk dat de voordruk correct is ingesteld. Idealiter ligt de druk op 70% van de instelwaarde of de gewenste persdruk en mag deze nooit hoger zijn. Als je instelwaarde bijvoorbeeld 3,0 bar is, moet je voorlading 2,1 bar zijn.
Zodra je de juiste voordrukwaarde hebt bepaald, pompt je lucht in totdat de gewenste druk is bereikt.
Draai de dop van het luchtventiel goed vast om te voorkomen dat er na verloop van tijd lucht lekt. Open vervolgens de toevoerafsluiter opnieuw en schakel de SCALA2 in.
Laten we even samenvatten.
Vergeet niet dat het regelmatig handhaven van de juiste voordruk een eenvoudige maar cruciale stap is om ervoor te zorgen dat de SCALA2 optimaal presteert.
Zorg er altijd voor dat de voordruk 70% van de instelwaarde / gewenste persdruk bedraagt en nooit daarboven. Door deze controle jaarlijks uit te voeren, beschermt je het systeem tegen mogelijke problemen en zorgt je ervoor dat de SCALA2 een constante druk, energie-efficiëntie van wereldklasse en een stille werking blijft leveren.