Veelgestelde vragen
Vraag: Hoe bereik ik de vereiste waterkwaliteit voor elektrolyse?
Antwoord:
Meestal moeten we eerst het onbehandelde water in een staat brengen die vergelijkbaar is met die van drinkwater. Vanaf hier wordt het water het meest geconditioneerd om kalkaanslag te voorkomen, waarna een RO-proces wordt gebruikt om het grootste deel van de ionen, organische stoffen en colloïden te verwijderen. Ook voor het verwijderen van opgeloste gassen is een gericht proces nodig. Ten slotte kan een polishing stap worden geïmplementeerd, afhankelijk van de specifieke behoeften van de elektrolyser.
Extra informatie:
Meer informatie over efficiënte waterbehandeling voor elektrolysesystemen
Of u nu op zoek bent naar een diepgaande verkenning van verfijningslussen en zeewatergebruik in de waterstofproductie, of gewoon een kort overzicht van het belang van waterbehandeling, onze whitepapers hebben u behandeld. Duik in onze uitgebreide middelen om de voordelen van een goede waterbehandeling in het waterstofproductieproces te ontdekken.