Veelgestelde vragen

Vraag: Hoeveel waterstof kan ik uit mijn water halen?

Antwoord:

Water bevat twee atomen waterstof en één zuurstofatoom. Omdat zuurstof 16 keer zwaarder is dan waterstof, neemt het het grootste deel van de massa in een watermolecuul in. 89% van de massa is zuurstof en 11% is waterstof. Dit betekent dat voor de productie van 1 kg waterstof 9 kg water nodig is. In werkelijkheid is er 10-13 kg water nodig vanwege verliezen en inefficiënties.

Extra informatie:

Meer informatie over efficiënte waterbehandeling voor elektrolysesystemen

Of u nu op zoek bent naar een diepgaande verkenning van verfijningslussen en zeewatergebruik in de waterstofproductie, of gewoon een kort overzicht van het belang van waterbehandeling, onze whitepapers hebben u behandeld. Duik in onze uitgebreide middelen om de voordelen van een goede waterbehandeling in het waterstofproductieproces te ontdekken.