Veelgestelde vragen

Vraag: Waar kan ik GRUNDFOS SP-dompelpompen voor gebruiken?

Antwoord:

De GRUNDFOS SP-serie dompelpompen is geschikt voor:

  • Drinkwatervoorziening in steden en gemeenten
  • Watervoorziening bij zuivelfabrieken, brouwerijen en bottelinstallaties voor mineraalwater.
  • Eengezinswoningen
  • Grondwater-warmtepompinstallaties
  • Irrigatiesystemen die worden gebruikt in tuinbouw-, landbouw- en bosbouwtoepassingen
  • Waterfonteinen, ook voor horizontale installatie
  • Ontwatering in civiele techniek en mijnbouwtoepassingen
  • Watervoorziening voor industriële koelcircuits

De inlaat van de pomp moet altijd compleet ondergedompeld zijn in het water. De pomp kan zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd.

Extra informatie:

Verbeter je kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.