Veelgestelde vragen
Vraag: Wat is ASTM-waterkwaliteit?
Antwoord:
ASTM Type I, II, II en IV zijn een reeks internationale normen voor waterkwaliteit die vaak worden gebruikt om de waterkwaliteitsvereisten voor elektrolysers te beschrijven. Ze hebben betrekking op geleidbaarheid/weerstand, natrium, chloride, TOC en silica, maar in werkelijkheid zijn ze vaak onvoldoende om de waterkwaliteitsbehoeften van elektrolysers goed te beschrijven.
Extra informatie:
Meer informatie over efficiënte waterbehandeling voor elektrolysesystemen
Of u nu op zoek bent naar een diepgaande verkenning van verfijningslussen en zeewatergebruik in de waterstofproductie, of gewoon een kort overzicht van het belang van waterbehandeling, onze whitepapers hebben u behandeld. Duik in onze uitgebreide middelen om de voordelen van een goede waterbehandeling in het waterstofproductieproces te ontdekken.