Veelgestelde vragen
Vraag: Welke waterkwaliteit heb ik nodig voor mijn elektrolyseproces?
Antwoord:
De kwaliteit is afhankelijk van het type elektrolyse-apparatuur dat u gebruikt, alkaline of PEM, en van welke fabrikant de apparatuur wordt geleverd. Vanuit het oogpunt van geleidbaarheid kunnen waarden variëren van 0,056-5 µS/cm, maar veel bestanddelen beïnvloeden het elektrolyseproces, afhankelijk van de specifieke technologie die wordt gebruikt.
Extra informatie:
Meer informatie over efficiënte waterbehandeling voor elektrolysesystemen
Of u nu op zoek bent naar een diepgaande verkenning van verfijningslussen en zeewatergebruik in de waterstofproductie, of gewoon een kort overzicht van het belang van waterbehandeling, onze whitepapers hebben u behandeld. Duik in onze uitgebreide middelen om de voordelen van een goede waterbehandeling in het waterstofproductieproces te ontdekken.