Als globales Unternehmen, das Kunden in mehr als 120 Märkten weltweit bedient, arbeiten wir mit Partnern zusammen, die unsere Ambitionen in Bezug auf Wasserwieder-verwendung und Energieeffizienz teilen.
Die Julius Blum GmbH (Blum) ist ein Familienunternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Möbelbeschlägen spezialisiert hat. Als das Unternehmen kürzlich seine Wartungsanlage in Polen erweiterte, wandte es sich auch für die Erweiterung seiner Pumpeninstallationen an Grundfos. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen ist gut etabliert und hat sich in letzter Zeit intensiviert, nicht zuletzt aufgrund der bewährten Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz der Grundfos-Produkte.
„Für die Erweiterung der Anlage lieferte Grundfos Qualitätsprodukte, die unseren Anforderungen an einen möglichst langen Betrieb ohne Ausfälle und Stillstandszeiten entsprachen, einschließlich einer erweiterten Garantie mit garantierter „Rückkehr zur Zuverlässigkeit“ für unsere externen Frequenzumrichter.“
Die Situation
Die Erweiterung der Wartungsanlage von Blum in Jasin, Polen, erforderte die Installation von Wasserversorgungspumpen, die mit externen Frequenzumrichtern vom Typ CUE betrieben werden.
Die neue Anlage sollte die Verwendung großer Standardpumpen mit externer Drehzahlregelung in der bestehenden Anlage weiterentwickeln, die im Laufe der Jahre in Zusammenarbeit mit Grundfos entwickelt und optimiert worden war. Das Ziel von Blum bei jedem neuen Projekt ist es, den Fokus auf Wassermanagement und Energieeffizienz durch den Einsatz intelligenter Pumpenlösungen zu verwirklichen und auszubauen.
Wir verwenden auch Grundfos E-Pumpen mit integrierten Antrieben und Steuerungen, aber für dieses Projekt wollten wir unsere bestehende spezielle Schranklösung, in der sich unsere externen Pumpendrehzahlregler befanden, weiterentwickeln.
Intelligente TPE-E-Pumpen und Standard-TP-Pumpen, die über einen externen CUE-Frequenzumrichter gesteuert werden, sorgen für einen temperaturgeregelten Durchfluss und Druck.
Grundfos hat diese Lösung mitentwickelt, bei der ein unterbrechungsfreier Betrieb ohne Ausfälle und Stillstandszeiten gefordert war: „Da wir uns der Anforderungen von Blum an einen sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb bewusst waren, haben wir optimale Bedingungen für die externe Pumpendrehzahlregelung geschaffen“, sagt Witold Prusinski, Business Development, Grundfos. „Unsere Zusammenarbeit erstreckte sich auch auf die Erörterung wichtiger Fragen rund um Service, Zuverlässigkeit und Garantie.“
Die Lösung
Blum arbeitet in seinen Anlagen mit größeren Pumpen mit externen Frequenzumrichtern und Steuerungen in einem speziellen Schaltschrank. Grundfos lieferte hocheffiziente Pumpen, um die Anforderungen an Heizung, Kühlung und Lüftung in der Anlagenerweiterung als Teil eines Komplettpakets zu erfüllen:
- Präzisions-TP-Vertikale-Inline-Pumpen für temperaturgesteuerten Durchfluss und Druck
- Leistungsstarke NB-Blockpumpen für eine zuverlässige und effektive Versorgung
- CUE-Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung der TP- und NB-Pumpen
- Hocheffiziente MAGNA3- Zirkulationspumpen
- Eine erweiterte Garantievereinbarung für die CUEs
Die externen CUE-Frequenzumrichter wurden in einer Schaltschranklösung geliefert und bieten maximalen Komfort, Energiekosteneinsparungen und Sicherheit für Geräte und Bediener.
Als alle Pumpen und Anlagen im Jahr 2023 geliefert und installiert waren, hatten wir eine Komplettlösung von einem einzigen Anbieter, der einen zuverlässigen Betrieb für viele Jahre garantieren konnte.
Leistungsstarke NB-Blockpumpen für eine zuverlässige und effektive Wasserversorgung.
„Die von uns Blum angebotene 5-jährige Garantieverlängerung entspricht in etwa dem, was wir ausgewählten Partnern heute anbieten“, sagt Tomasz Graclik, Sales Engineer Industry bei Grundfos. „Als der Auftrag mit Blum 2023 abgeschlossen wurde, war dies jedoch noch nicht üblich. Blum war praktisch der Vorreiter der Garantieverlängerung für CUE.“
Das Ergebnis
Grundfos lieferte hochwertige und zuverlässige Pumpen mit externer Drehzahlregelung. Die Möglichkeit, die erweiterte Garantie an die erwarteten Ergebnisse des Projekts anzupassen, trug wesentlich dazu bei, die Anforderungen von Blum an einen sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb zu erfüllen.
Der Grundfos CUE ist nicht der einzige externe Frequenzumrichter auf dem Markt, aber für Blum machte die erweiterte Garantie mit der „Return to Reliability”-Garantie den Unterschied, ebenso wie das Vertrauen und die Unterstützung, die sie von Grundfos gewohnt sind. Letztendlich arbeitet Grundfos weiterhin mit einem zufriedenen Partner zusammen:
Es hat für uns auch erhebliche Vorteile, mit einem einzigen Lieferanten für Pumpen, Antriebe und Steuerungen zusammenzuarbeiten, und Grundfos hat in jeder Hinsicht überzeugt.
Ein typischer Blick auf einen speziellen Schaltschrank für CUE-Frequenzumrichter, der die großen Standardpumpen NB und TP steuert.
und kommt zu folgendem Schluss: „Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit Grundfos haben wir uns bei der Erweiterung unserer Anlage für Grundfos als Komplettanbieter entschieden. Wir sind immer gerne bereit, mit Grundfos zu reden – und sehen Potenzial für weitere Geschäfte in der Zukunft!“