Plusice stellt Eiswürfel her. Sie beliefern Veranstaltungen, Hotels, Bars sowie große Einzelhandelsketten mit hochwertigem Eis. An einem arbeitsreichen Tag werden mehr als 30 Tonnen Eiswürfel hergestellt. Die einzige Zutat ist Wasser, und das muss rein und sicher sein.
Einleitung
Das Wasser für die Eiswürfel wird von den örtlichen Wasserwerken bezogen. Doch selbst eine gute Trinkwasserqualität reicht für die industrielle Produktion nicht aus. Das Wasser muss völlig frei von Salzen, Partikeln und Luftblasen sein, denn die Eiswürfel müssen von hoher Qualität, glasklar, sauber anzusehen und leicht voneinander zu trennen sein.
Plusice hat sich auf handgefertigte Eiswürfel spezialisiert, die kristallklar sind. Diese Eiswürfel werden unter anderem an gehobene Bars, Restaurants und Hotels verkauft.
Wasseraufbereitungslösung
Grundfos verfügt über langjährige Erfahrung in der Wasseraufbereitung für die Herstellung von Spezialeis für Eishockey, Eiskunstlauf, Curling und sogar Eisschnelllauf. In einem wertvollen Beratungsprozess mit dem Kunden wurde eine Wasseraufbereitungslösung ausgewählt, die sorgfältig auf die eingesetzten Maschinen und die komplizierten Betriebsbedingungen abgestimmt ist, einschließlich eines stark schwankenden Durchflussbedarfs im Laufe des Arbeitstages, der Woche und des Jahres.
Der Salzgehalt des Trinkwassers wird in einer Membrananlage, genauer gesagt einer Umkehrosmoseanlage, um 98 % reduziert. Darüber hinaus wirkt die Membran als mikrobiologische Barriere, da Mikroorganismen sie nicht passieren können.
Vor der Membranfiltration ist eine Vorbehandlung des Eingangswassers erforderlich, um einen nachhaltigen, problemlosen Betrieb zu gewährleisten. Eine Enthärtungsanlage entfernt die Härte aus dem Trinkwasser, die sonst ausfallen und die Membranen verstopfen würde. Freies Chlor ist ebenfalls ein Problem für die Membranen und kann mit einem Kohlefilter entfernt werden - was in diesem Fall jedoch irrelevant ist, da das dänische Trinkwasser nicht gechlort wird.
Das aufbereitete Wasser wird in einem Wasserspeicher gesammelt und eine nachgeschaltete Pumpeneinheit sorgt dafür, dass das Wasser mit ausreichendem Druck in die Produktion gelangt.
Umkehrosmoseanlage in lebensmittelgerechter Ausführung.
Problemlose Produktion
Zum Lieferumfang gehörte neben der Lieferung der genannten Anlagen und Aggregate auch die Inbetriebnahme.
Alles funktioniert reibungslos und zuverlässig. Es startet, stoppt und liefert die richtige Wasserqualität. Es ist sehr beeindruckend, alles in Betrieb zu sehen, und zwar genau so, wie wir es vereinbart haben.
Plusice hat sich außerdem gegen Ausfallzeiten aufgrund von Defekten an Verschleißteilen, beweglichen Teilen und anderen strategischen Teilen und Komponenten abgesichert, da sie einen Servicevertrag abgeschlossen haben, der eine jährliche Inspektion einschließlich vorbeugender Wartung beinhaltet.
Links: Tommy Christensen, Miteigentümer von Plusice. Rechts: Lars Anton Christensen, Geschäftsführer von Plusice.
Lebensmittelsicherheit
Die Wasseraufbereitungsanlage wird aus lebensmittelgeeigneten Materialien hergestellt. Die Sicherstellung eines hohen Hygienestandards wird bei der Herstellung von Eiswürfeln sehr ernst genommen, da es sich um Lebensmittel handelt, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. Plusice befolgt die internationale Norm ISO 22000 für Lebensmittelsicherheit, und das gesamte Managementsystem wird jährlich von Bureau Veritas geprüft.
Im Inspektionsbericht der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde kann Plusice den so genannten Elite-Smiley vorweisen, der an Unternehmen mit vier glücklichen Smileys in Folge und null Sanktionen in den letzten 12 Monaten vergeben wird.
Mehr Eis
Plusice befindet sich in einer positiven Entwicklung mit neuen Initiativen, mehreren Arten von Eisprodukten und in größeren Mengen. Das bedeutet natürlich auch einen größeren Bedarf an sauberem Wasser - und eine zusätzliche Wasseraufbereitungsanlage wurde bereits bestellt.
Die Lösung enthält die gleichen Wasseraufbereitungstechnologien wie die erste Lieferung, nur mit größerem Durchfluss und größerer Kapazität. Die Produktion bei Grundfos wird bald anlaufen, so dass die Anlage ausgeliefert und installiert werden kann, bevor wieder Hochsaison für Eiswürfel für unsere Getränke ist.
Fakten
Wasseraufbereitungsanlagen
- Enthärtungsanlage Typ SM42-F
- Umkehrosmoseanlage Typ RO B2-10 SE30
- 2100-Liter-Sammeltank und Pumpeneinheit
- CIP-Reinigungsanlage für die Umkehrosmoseanlage
Über Plusice
Plusice ist einer der führenden Hersteller von Eis in Dänemark. Das Unternehmen hat sich auf Eiswürfel, Crushed Ice, Trockeneis, Eisskulpturen und handgefertigtes Eis für gehobene Kunden spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und befindet sich in Familienbesitz.
Weitere zugehörige Referenzen
Lesen Sie die Erfahrungsberichte von Kunden, die von einer Grundfos Lösung profitiert haben.