Die ukrainische Molkerei Loostdorf ließ ein modernes Wasseraufbereitungssystem von Grundfos entwickeln und installieren. Das System reduziert sowohl den Wasser- als auch den Energieverbrauch, ohne die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen.

Einleitung

Loostdorf ist einer der größten Hersteller von Molkereiprodukten in der Ukraine. Ihre Produktionsanlagen können 450 Tonnen Milch pro Tag verarbeiten, und ihr Produktkatalog umfasst mehr als 100 Produkte.

Als eine der wenigen Molkereien in der Ukraine erfüllt sie die hohen Anforderungen für den Export in die EU und liefert heute Produkte in mehr als 25 Länder weltweit.

Die vier Grundfos CRN-Pumpen im Vordergrund sorgen für einen reibungslosen Betrieb der Wasserversorgung und gleichzeitig für enorme Energieeinsparungen im Vergleich zur vorherigen Lösung in Loostdorf.

Qualität ist der Schlüssel

Die Unternehmensphilosophie lautet, den Verbrauchern Produkte von gleichbleibend hoher Qualität zu bieten“. Und diese Philosophie ist nicht nur eine Floskel, sie wird bei jeder Entscheidung gelebt. Von hochwertigen Rohstoffen bis hin zu modernsten Produktionsanlagen.

„Bei der Auswahl der Lieferanten arbeitet das Loostdorfer Unternehmen nur mit den führenden Herstellern in jedem Segment zusammen“, sagt Valeriy Meged, stellvertretender Produktionsleiter in Loostdorf.

Die Molkerei hat Tetra Pak als Lieferant für Verpackungsanlagen, Alfa Laval für technologische Anlagen und Grundfos für Wasseraufbereitungsanlagen ausgewählt.

Alle Rohre sind aus Edelstahl gefertigt und werden von Grundfos vor Ort geschweißt. Das Bild zeigt auch drei der „Grundfos blue“ mechanischen Beutelfilteranlagen (EF5) unten rechts.

Die Umkehrosmose-Anlage hält mehr als 98 % der Salze im Wasser zurück und entfernt pyrogene Stoffe sowie Mikroorganismen ganz ohne Chemikalieneinsatz.

Moderne Wasseraufbereitung

Das Unternehmen Loostdorf besteht seit mehr als 25 Jahren, doch im Jahr 2021 stellte es fest, dass sein bisheriges Wasseraufbereitungssystem nicht mehr ausreichte, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Das Unternehmen benötigte ein modernes Wasseraufbereitungssystem, um die Kapazität zu erhöhen, die Wasserqualität zu verbessern, den Bedarf an Chemikalien zu verringern und die Wasser- und Energieeffizienz zu steigern.

Grundfos ist ein Spezialist für Wasseraufbereitungslösungen und integrierte Dienstleistungen, und Loostdorf zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass Grundfos der richtige Anbieter war.

Die internen Spezialisten von Grundfos haben die neue Wasseraufbereitungsanlage so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Loostdorf gerecht wird. Die Anlage hat eine Kapazität von 85 m3/h und versorgt sowohl Trink- und Brauchwasser als auch Prozesswasser, Inhaltsstoffe, Kühlwasser, Kesselspeisewasser und Wasser für Reinigungsprozesse.

Lösungen von Grundfos werden erfolgreich in Molkereien auf der ganzen Welt genutzt und haben in der Ukraine Bewertungen von BiAGR, PepsiCo (Wimm-Bill-Dunn), Danone und RUD. Das neue Wasseraufbereitungssystem ermöglicht es uns, unseren Wasserverbrauch zu optimieren, ohne dabei Kompromisse bei einem stabilen Betrieb oder einer hohen Qualität einzugehen.
Valeriy Meged, stellvertretender Produktionsleiter in Loostdorf

Im Januar 2022 wurde das System installiert und in Betrieb genommen. Es ist nun seit einem Jahr in Betrieb und trotz des schwierigen Jahres 2022 mit dem Krieg in der Ukraine spürt Loostdorf deutlich die Verbesserungen in ihrer täglichen Arbeit.

Fakten

Über Loostdorf

  • 32.000 m² große Produktionsanlagen in der Stadt Ilintsy, Region Vinnitsa.
  • Der größte Hersteller von UHT-Produkten (Ultrahocherhitzung) auf dem ukrainischen Markt.
  • Produkte in den Kategorien: Milch, Milch für Kinder, saure Sahne, Sahne, Butter, Milchcocktails, Kefir, Ryazhenka, Trinkjoghurts, Kochsahne, pflanzliche Getränke und dicker Joghurt.

Einblick in das Wasseraufbereitungssystem von Loostdorf

  • Die CRN-Pumpstationen von Grundfos gewährleisten den Weg des Wassers von den unterirdischen Brunnen in Loostdorf über den Wasseraufbereitungsprozess bis hin zur Produktion, wo Wasser in verschiedenen Qualitäten benötigt wird. Die Pumpen sorgen auch für einen Kreislauf mit wiederaufbereitetem Wasser, damit die Molkerei das Wasser und die Energie so gut wie möglich nutzen kann.
  • Steuerungssysteme von Siemens.
  • Mechanische Beutelfilteranlagen (EF5) von Grundfos, um zunächst ungelöste Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.
  • Große Umkehrosmoseanlagen (RO C3-36) von Grundfos zur Entfernung von Calcium, Magnesium, Nitrat, Chlorid und TDS (Total Dissolved Solids) aus dem Wasser.
  • Alle Rohre, Instrumente und Armaturen sind aus rostfreiem Stahl AISI316L gemäß PID gefertigt und entsprechen den Lebensmittel- und Getränkenormen.

Zugehörige Produkte

Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.