Nye ist eine "water-wise" Stadt

Der nördlich von Aarhus gelegene Vorort Nye ist wegweisend und Dänemarks erste Stadt, die eine zentrale sekundäre Wasseraufbereitungsanlage eingerichtet hat. Die Anlage verwendet gesammeltes Regenwasser und Abwasser für Toilettenspülungen und Wäsche und reduziert damit die Auswirkungen auf die Grundwasserressourcen erheblich.

Das Szenario

40% des Wasserverbrauchs der Region wird durch die Nutzung von Regenwasser gedeckt. Nye wird in der ersten Phase aus 600 Häusern bestehen, und die Stadt wird letztlich auf bis zu 15.000 Einwohnende wachsen.

Die Gründung eines neuen Vororts bietet die Möglichkeit, die Ressourcen neu zu überdenken und eine intelligente lebenswerte Stadt mit ganzheitlichem Ansatz für das Wasserressourcenmanagement zu entwickeln. Diese Wasserlösung ist die erste ihrer Art in Dänemark. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine innovative Regenwasserlösung, die Trinkwasser spart und eine aufregende und moderne Stadt schafft.

Das Oberflächenwasser wird von Dächern, Straßen und dem zentralen See gesammelt. Dieses Wasser wird dann zu einer Kläranlage geführt, von der es über separate Wasserleitungen zu den Toiletten und Waschmaschinen der Einwohnenden geleitet wird.

Die Wasseraufbereitungslösung  

Die Wasseraufbereitungslösung selbst wurde von Grundfos Water Treatment entworfen und geliefert. Regenwasser wird in einem See gesammelt und in der Kläranlage gereinigt. Das gereinigte Regenwasser wird über speziell dimensionierte lila Rohre zu den Toiletten und Waschmaschinen der Einwohnenden geleitet.

Auf den ersten Blick sieht die Wasseraufbereitungsanlage wie eine Lösung aus, die Sie in einem traditionellen Wasserwerk sehen würden: Extraktion, Filtration, Lagerung und Pumpen.

Wenn Sie genauer hinsehen, werden Sie feststellen, dass sich diese Wasseraufbereitungsanlage von herkömmlichen Grundwasseraufbereitungen unterscheidet. Oberflächenwasser hat eine andere Zusammensetzung der Qualität. Diese Qualität ist im Gegensatz zu der von Grundwasser nicht statisch, da es sich natürlich mit den wechselnden Jahreszeiten und der Menge der Niederschläge ändern wird.

Schritt-für-Schritt-Beschreibung

1. Druckfiltration

Der erste Behandlungsschritt ist die Druckfiltration. Ein natürlicher Prozess, bei dem das Wasser mit Druckluft vermischt wird und durch eine Tiefenfiltration geht. Unreinheiten werden durch die sorgfältig gewählten Filtermedien, einschließlich Sand und Anthrazit, erfasst. In Kombination auch Multi-Media-Filter genannt. Dieser Prozess führt zu hoher Wasserqualität und einem effizienten Betrieb bei minimalem Energieverbrauch.

Die ersten Behandlungsschritte, die das Regenwasser durchläuft, sind Druckfiltration und Ultrafiltration, wodurch Partikel bis zu einer Größe von 0,02 Mikrometern effektiv beseitigt werden.

2. Ultrafiltration

Der zweite Behandlungsschritt beinhaltet Ultrafiltration, die ähnlich zur Druckfiltration auch einen natürlichen Filtrationsprozess nutzt. Ultrafiltration nutzt Membrantechnik und ist damit hochwirksam für die Filtration von Wasser mit unterschiedlicher Qualität. Dieses System kann Partikel bis zu einer Größe von 0,02 Mikrometern beseitigen und dient als physikalische Barriere gegen bakteriologische Verunreinigungen.

Das gereinigte Wasser wird in einem sauberen Wassertank gelagert und wird mit frequenzgeregelten Pumpen, die einen gleichmäßigen Wasserdruck gewährleisten, zu den Verbrauchern gepumpt.

3. Sauberer Wassertank

Das gereinigte Wasser wird zu einem sauberen Wassertank geführt. Der Tank kann 55 Kubikmeter fassen, was dem durchschnittlichen Tagesverbrauch entspricht. Das aufbereitete Wasser wird als Sekundärwasser bezeichnet, das nur für Toilettenspülungen und Wäsche verwendet werden kann.

4. Pumpstation 

Die Verbraucher werden mit der gewünschten Wassermenge bei gleichmäßigem Wasserdruck aus einem völlig herkömmlichen Pumpensystem versorgt - dabei sind alle frequenzgeregelt und können einzeln oder zusammen arbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Minimierung des Energieverbrauchs liegt.

5. UV-Desinfektionssystem

Als zusätzliche Sicherheitsbarriere, die sicherstellt, dass das Wasser keine unerwünschten Bakterien enthält, wird als letzter Behandlungsschritt ein UV-Desinfektionssystem installiert. Dieses System verwendet ultraviolettes Licht (UV) in einer bestimmten Wellenlänge, um das mikrobiologische Wachstum (einschließlich Bakterien, Viren, Algen und Pilzen) im Wasser effektiv zu hemmen, indem es die DNA von Mikroorganismen zerstört.

Die zentrale sekundäre Wasseraufbereitungslösung wird von Aarhus Vand errichtet und betrieben, was bedeutet, dass die Bürger von Nye einen nachhaltigen Lebensstil genießen können, ohne den Stress, die Verantwortung und Kosten, die normalerweise mit der Nutzung von Sekundärwasser verbunden sind. Eine professionell betriebene zentrale Aufbereitungsanlage garantiert einen sicheren Betrieb und Seelenfrieden für die Einwohnenden.

Eine starke Zusammenarbeit

Das Projekt wird vom dänischen Ministerium für Umwelt und Ernährung im Rahmen des Programms zur Entwicklung und Demonstration von Umwelttechnologien (MUDP) unterstützt und in Zusammenarbeit mit den folgenden Unternehmen durchgeführt

Fakten

Einheiten in der Wasseraufbereitungslösung

    • Druckfiltration Typ EFNSI130PPA
    • Ultrafiltration Typ UF1x2-60
    • UV-Desinfektionseinheit Typ Spektron 25
    • 55 m3 sauberer Wassertank in HDPE
    • Grundfos Pumpeneinheit Typ CRE5--6-F

    Nye

    Nye wird nach nachhaltigen Prinzipien entwickelt. Menschen leben im Respekt vor der Natur und ihrer Umgebung. Daher wurden neue Lösungen in Bezug auf Ressourcenverbrauch, Umweltauswirkungen, Verkehr und Natur entwickelt. Der Stadtteil hat ca. 15.000 Einwohnende.

    Ansprechpartner