Bei einer geschätzten Amortisationszeit von etwas mehr als zwei Jahren und einer Senkung der Betriebskosten um 90 % hat MEC nicht lange gezögert, eine neue Wasseraufbereitungsanlage bei Grundfos zu bestellen.
Einleitung
MEC befindet sich in der Nähe von Holstebro in Dänemark. MEC ist ein mit Abfall und Biomasse befeuertes Heizkraftwerk, das die Haushalte in zwei dänischen Gemeinden mit Fernwärme und Strom versorgt. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1993 produziert eine Wasseraufbereitungsanlage, bestehend aus einer Umkehrosmoseanlage mit nachgeschalteter service-regenerierter Mischbettanlage, Deionat für den Hochdruckkessel des Kraftwerks. Der Kessel erzeugt Dampf für die Dampfturbine des Kraftwerks.
Leider hatte die Wasseraufbereitungsanlage während ihrer Nutzungsdauer sehr hohe Betriebskosten. Als der Ingenieur Jørgen Pors-Nielsen 2018 Betriebsleiter für den Turbinenbetrieb und die Wasseraufbereitung wurde, beschloss man, sich darum zu kümmern.
Gespeist von Grundfos-Wasser
Jørgen Pors-Nielsen, der 32-jährige Betriebsleiter, ist fast mit einer Rohrzange in der Hand aufgewachsen. Als Kind lebte er in einer stillgelegten Schule mit eigener Wasserversorgung, nichts Geringeres als ein schöner roter NSB-Sandfilter von Grundfos, den er und sein Vater warteten.
Betriebsleiter bei MEC, Jørgen Pors-Nielsen
Hier baute er auch eine kleine mobile Schmiede aus einem alten Nilfisk-Staubsauger mit einem improvisierten Regler (um den Prototyp mit Doppelbalg zu ersetzen), in der er kleine Messer, Pfeilspitzen und Nägel schmiedete. Für Jørgen war es offensichtlich ganz natürlich, eine Ausbildung als Schlosser und dann als Ingenieur zu machen.
Nach seinem Abschluss arbeitete er eine Zeit lang für Ørsted Energy (ehemals DONG), aber nach einigen Jahren wurde er als Betriebsleiter bei MEC eingestellt. Er sitzt sogar im Vorstand des Fernheizwerks, das sein eigenes Haus versorgt.
Neue Anlage mit Umkehrosmose und Elektrodeionisation (EDI)
Nachdem Jørgen sich mit der Geschäftsleitung auf eine Verbesserung der Wasseraufbereitung geeinigt hatte, erkundigte er sich in seinem Netzwerk. Hier wurde ihm empfohlen, Grundfos zu kontaktieren; ein Name, der bei Jørgen positive Erinnerungen an seine Kindheit weckte. Nach einem guten Gespräch auf einer dänischen Messe für Schiffstechnik im Jahr 2019 begann der Dialog über einen Lösungsvorschlag: Eine Doppelpass-Umkehrosmoseanlage (DPRO) mit anschließendem EDI-System, einer elektrisch regenerierten Mischbettanlage zur Vollentsalzung von Wasser.
Die Aufrüstung von einem Single-Pass- zu einem Double-Pass-System ermöglicht einen wesentlich besseren Betrieb des EDI-Systems und damit eine deutlich längere Betriebszeit zwischen den Regenerationen der nachfolgenden Mischbettanlage.
Die eigentliche Dimensionierung und Auslegung der Anlage wurde in enger Zusammenarbeit zwischen MEC und Grundfos durchgeführt. Neben der technischen Lösung gab es auch praktische Dinge zu beachten. Der Standort der Anlage sollte zu den bestehenden Fundamenten und Anschlüssen passen. Die Anlage musste mit der vorhandenen Steuerung kommunizieren. Dank der fast 85-jährigen Erfahrung und einiger der qualifiziertesten Mitarbeiter in der Branche war es für Grundfos kein Problem, die perfekte Lösung zu konstruieren.
Aber eine Wasseraufbereitungsanlage zu ersetzen, die aufbereitetes Wasser für den Turbinenbetrieb produziert, ist nicht etwas, das man einfach so macht. Die Abschaltung von Kesseln, die zu Ausfallzeiten führt, ist ein schwerwiegender Vorgang, der sehr lange dauern kann - Betriebsunterbrechungen, die ein Heizkraftwerk gerne vermeiden würde. Daher musste eine vorübergehende Lösung gefunden werden, um während der Austauscharbeiten die richtige Wasserqualität zu gewährleisten.
Die Produktpalette von Grundfos bietet viele Optionen für Mieteinheiten, um spezifische Probleme zu lösen. In diesem Fall passte der Wasserbedarf von MEC gut zu einer Containerlösung, die Umkehrosmose und eine externe Mischbettanlage kombiniert.
Der mit der EUREX-Mischbettanlage verbundene Mietcontainer (WTP-C) lieferte während der Austauscharbeiten 10 m³/h vollentsalztes Kesselwasser. Bei Spitzenlast liefert die Anlage bis zu 20 m³/h.
Der mit der EUREX-Mischbettanlage verbundene Mietcontainer (WTP-C) lieferte während der Austauscharbeiten 10 m³/h vollentsalztes Kesselwasser. Bei Spitzenlast liefert die Anlage bis zu 20 m³/h.
Die Zusammenarbeit mit Grundfos
MEC holte Angebote von mehreren Anbietern ein, aber die endgültige Wahl fiel auf Grundfos. Vor allem das gründliche und genaue Angebot stach aus den anderen heraus. Alles war gut durchdacht und die Lösung war sofort umsetzbar.
Die Unterstützung durch Grundfos war tadellos - es ist einfach alles gelaufen - ein echtes Lehrbuchbeispiel. Ich will sogar sagen, dass ich diese Gründlichkeit noch nicht erlebt habe. Sie hat mir Sicherheit für die weitere Entwicklung und den Betrieb gegeben.
Im informellen Rahmen besprechen beide Parteien die nächste Phase des Projekts: Membranentgasung des Fernwärmewassers anstelle der Dosierung zur Entfernung von Sauerstoff.
Fakten
Über die neue Wasseraufbereitungsanlage
Nennleistung:
- 12.5 m³/h
Anlagen:
- DPRO C3-12/9 Doppelpass- Umkehrosmoseanlage
- Elektronische Vollentsalzungsanlage EDI 3-5000e
- Lauge-Dosierung zur CO2-Entfernung
Über MEC
Das Kraftwerk liefert derzeit 28 MW Strom, was dem Verbrauch von etwa 40.000 Haushalten entspricht, und 84-110 MW Fernwärme, was dem Wärmeverbrauch von 16-22.000 Einfamilienhäusern entspricht.
BioHeat & Power ist eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die Haushalte in zwei dänischen Gemeinden mit Fernwärme und Strom versorgt. BioGas ist eine der größten industriellen Biogasanlagen der Welt und wurde 2012 in Betrieb genommen. Zusammen bilden sie das Maabjerg Energy Center (MEC).
Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine umfassende nachhaltige Energielösung auf der Grundlage lokaler und CO2-neutraler Rohstoffe unter Einsatz modernster Technologien zu schaffen.
Weitere zugehörige Referenzen
Lesen Sie die Erfahrungsberichte von Kunden, die von einer Grundfos Lösung profitiert haben.