ALPHA GO Einführung
Entdecken Sie die ALPHA GO-Baureihe und erfahren Sie, wie ihre wichtigsten Funktionen den Komfort erhöhen, die Energieeffizienz verbessern und die Installation und den Austausch vereinfachen.
In diesem Modul werden die ALPHA GO-Baureihe sowie ihre Merkmale, ihr Zweck und die wichtigsten Funktionen vorgestellt.
Die ALPHA GO-Baureihe ist für einzeln verbaute wie auch integrierte Umwälzpumpen in häuslichen Heizungsanwendungen konzipiert und bietet den Bewohnern mehr Komfort und Energieeinsparungen.
Für Installateure vereinfacht sie die Inbetriebnahme und erleichtert das Erreichen eines effizienten Systems durch Guided Setup. Sie sorgt zudem für einen schnellen, mühelosen Austausch vorhandener Pumpen, sowohl neuer als auch alter.
Die Baureihe besteht aus zwei Kernprodukten: der ALPHA1 GO und der ALPHA2 GO.
Dank des vereinfachten Portfolios sind Sie mit nur zwei Pumpen im Transporter für fast alle Fälle gerüstet.
Die ALPHA1 GO ersetzt ältere integrierte Umwälzpumpen, insbesondere Umwälzpumpen mit drei Drehzahlstufen wie die UPS sowie ALPHA1 L- und ALPHA1-Modelle.
Die ALPHA2 GO ersetzt neuere integrierte Umwälzpumpen, insbesondere die UPM3 und UPM4 sowie frühere Generationen der ALPHA wie die ALPHA2 und ALPHA3.
Das minimiert Verzögerungen und sorgt dafür, dass Sie jeden Auftrag ausführen können, ohne vorher zum Großhändler fahren oder auf die Lieferung eines speziellen Ersatzteils von einem Kessel- oder Wärmepumpenhersteller warten zu müssen.
Die Baureihe umfasst auch neue Leistungsvarianten:
Die ALPHA1 GO bietet die gleiche zuverlässige Leistung wie ihre Vorgängermodelle, die ALPHA1 und ALPHA1L, wobei die 8-Meter-Variante für Austauschkompatibilität mit bis zu 70% der integrierten UPS-Umwälzpumpen sorgt.
Die ALPHA2 GO bietet weitere Optionen, darunter:
Eine 7,5-Meter-Pumpe, die als Universal-Austauschmodell 70% der hocheffizienten Umwälzpumpen von Grundfos abdeckt, die in Kesseln, Wärmepumpen und anderen Anlagen integriert sind.
Eine 9-Meter-Pumpe, ideal für Anwendungen wie Wärmepumpen, bei denen Durchfluss und Förderhöhe größer sein müssen.
Die ALPHA GO-Baureihe bietet eine Reihe von Funktionen, die:
- die Installation erleichtern,
- für eine einfachere, präzisere Inbetriebnahme sorgen,
- den Bewohnern Energieeinsparungen und mehr Komfort bieten,
- Serviceeinsätze reduzieren
- und für eine schnellere und einfachere Wartung und Störungssuche sorgen.
Schauen wir uns genauer an, worauf diese Vorteile zurückzuführen sind.
Dank Selbstentlüftung wird Luft automatisch aus der Pumpe entfernt, sodass die manuelle Pumpenentlüftung entfällt und der Installateur Zeit spart.
Dank Trockenlaufschutz sind die ALPHA GO-Pumpen vor möglichen Schäden infolge von Flüssigkeitsmangel geschützt, was potenzielle Ausfälle reduziert und eine lange Lebensdauer sicherstellt.
Beim automatischen Wiederanlauf erfolgt der Anlauf mit hohem Drehmoment, was die Leistung unter schwierigen Bedingungen steigert. Welle und Lager sind nicht magnetisch, was Blockaden verhindert, während der Lageraufbau Kalkablagerungen entgegenwirkt. Im unwahrscheinlichen Fall einer Pumpenblockade wird der Motor mit dem höchstmöglichem Drehmoment kontinuierlich neu gestartet, was den Wiederanlauf unter schwierigen Bedingungen sicherstellt.
Noch mehr Vorteile bietet die ALPHA2 GO zusammen mit der Grundfos GO-App, die mit einer Reihe von Funktionen Installation, Inbetriebnahme und Störungssuche vereinfacht. Mit Guided Setup bietet die App eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine präzise Inbetriebnahme und optimale Anlagenleistung beim Pumpenaustausch wie auch bei der Neuinstallation. Dank Lufterkennungs- und Entlüftungsfunktion erkennt die Pumpe Luftblasen um das Laufrad. In diesem Fall beginnt die Pumpe zu pulsieren, um die Luft effektiver zu den nächstgelegenen Entlüftungsventilen zu fördern.
Nachtabsenkung - Bei Aktivierung über die App erkennt die Pumpe, wenn der Kessel in den Nachtbetrieb wechselt, wobei oft die Vorlauftemperatur reduziert wird. Das spart Energie und stellt den gewünschten Komfort für die Bewohner sicher.
Die App bietet Trenddaten, mit denen der Benutzer die Leistung der Pumpe im Laufe der Zeit verfolgen und Muster bei Durchfluss, Druck, Energieverbrauch, Temperatur und Einschaltdauer erkennen kann. Das Ereignisprotokoll ermöglicht den Zugriff auf historische Ereignisse und Fehlerprotokolle, die auch mögliche Abhilfemaßnahmen bei Warnungen und Alarmen vorschlagen.
Softwareaktualisierungen stellen sicher, dass Installateure immer Zugriff auf die neuesten Funktionen und Verbesserungen haben. Mit dem über die App verfügbaren hydraulischen Abgleich lässt sich sicherstellen, dass die Heizungsanlage Komfort gewährleistet, den Energieverbrauch senkt und die gewünschten Vorlauftemperaturen liefert.
Den Austausch von integrierten Umwälzpumpen erleichtern beide ALPHA GO-Pumpen mithilfe der Grundfos GO-App,aber auf unterschiedliche Weise.
Die ALPHA2 GO kann direkt mit der App verbunden werden und so die Einstellungen der integrierten Pumpe, die sie ersetzt, übernehmen. Diese direkte Verbindung stellt eine präzise Konfiguration sicher,spart Zeit und sorgt für eine optimale Anlagenleistung.
Die ALPHA1 GO wird zwar nicht mit der App verbunden, profitiert beim Austausch alter Pumpen aber trotzdem von der App. Installateure geben Details über die vorhandene Pumpe in die App ein,indem sie die alte Pumpe scannen oder Modellnamen oder Teilenummer manuell in die App eingeben. Diese liefert dann die richtigen Einstellungen, die über das Bedienfeld der Pumpe eingegeben werden.
Fassen wir zusammen:
- Die ALPHA GO-Baureihe vereinfacht Installation, Inbetriebnahme und Störungssuche für Installateure.
- Die ALPHA2 GO bietet über das integrierte Bluetooth-Modul App-Konnektivität und unterstützt digitale Funktionen, wie Guided Setup, GO Replace, hydraulischen Abgleich und Zugriff auf Trenddaten und Fehlerprotokolle.
- Die ALPHA1 GO erleichtert die Konfiguration mit App-geführten Einstellungen.
- Zusammen sorgen sie für Energieeinsparungen und verbessern gleichzeitig den Komfort und die Zuverlässigkeit für Hausbesitzer.