SCALA2 - Vordruck
Erfahren Sie, wie eine jährliche Überprüfung und Einstellung des Vordrucks der SCALA2 dazu beiträgt, eine optimale Leistung zu gewährleisten, und sehen Sie sich Schritt für Schritt an, wie dies funktioniert.
Als integriertes All-in-One-Druckerhöhungssystem sorgt SCALA2 für einen konstanten Wasserdruck an bis zu acht Entnahmestellen im Haushalt, bietet eine erstklassige Energieeffizienz, Kosteneinsparungen für Hausbesitzer und einen geräuscharmen Betrieb.
Um diese Vorteile zu nutzen, muss der richtige Vordruck im integrierten Druckbehälter erreicht werden. Im Laufe der Zeit kann Luft aus dem Tank entweichen, was zu Druckschwankungen, verminderter Effizienz, verstärkten Geräuschen und potenziellem Verschleiß des Systems führen kann. Um diese Probleme zu vermeiden, wird empfohlen, den Vordruck jährlich zu überprüfen und anzupassen.
Sehen wir uns an, wie man den Druck im integrierten Druckbehälter der SCALA2 voreinstellt.
Schalten Sie die Anlage ab, indem Sie auf die [Stop]-Taste auf dem Gerät drücken.
Als nächstes muss das System drucklos geschaltet werden, indem die Zuleitung geschlossen und ein Wasserhahn geöffnet wird, um den Restdruck abzulassen.
Schrauben Sie dann die Kappe des Luftventils am Druckbehälter ab, um Zugang zum Luftventil zu erhalten. Nun benötigen Sie einen tragbaren elektrischen Luftverdichter – oder ein ähnliches Gerät –, um den aktuellen Druck zu überprüfen und Luft in den integrierten Druckbehälter zu pumpen.
Bevor Luft in den Tank gepumpt wird, muss der Vordruck richtig eingestellt werden. Idealerweise sollte er bei 70 % des Sollwerts oder des gewünschten Förderdrucks liegen und keinesfalls darüber. Wenn Ihr Sollwert beispielsweise 3,0 bar beträgt, sollte der Vordruck 2,1 bar betragen.
Sobald Sie den richtigen Vorladedruckwert ermittelt haben, pumpen Sie Luft in den Behälter, bis der gewünschte Druck erreicht ist.
Schrauben Sie die Kappe des Luftventils wieder fest, damit keine Luft austreten kann. Öffnen Sie dann erneut das Absperrventil und schalten Sie SCALA2 ein.
Fassen wir zusammen.
Denken Sie daran, dass die regelmäßige Prüfung und Einstellung des richtigen Vordrucks so einfach wie notwendig ist, um die optimale Leistung der SCALA2 sicherzustellen.
Idealerweise sollte er bei 70 % des Sollwerts oder des gewünschten Förderdrucks liegen und keinesfalls darüber. Wenn Sie diese Prüfung jährlich durchführen, schützen Sie die Anlage vor möglichen Problemen und gewährleisten, dass die SCALA2 jederzeit einen konstanten Druck erzeugt und ein Maximum an Energieeffizienz und einen geräuscharmen Betrieb bietet.