Optionale externe Steuereinheiten für die Grundfos SB

Entdecken Sie die verschiedenen externen Steuereinheiten für Grundfos SB-Tauchpumpen zur Druckerhöhung.

In diesem Modul sehen wir uns die unterschiedlichen externen Steuereinheiten für SB-Tauchpumpen zur Druckerhöhung genauer an. Fangen wir an!

Für die SB-Pumpe empfiehlt Grundfos als externe Steuereinheit den Druckmanager PM START oder PM PLUS. Diese Steuereinheiten sind Komplettlösungen für Wasserversorgungspumpen in Wohngebäuden und können mit Modellen von Grundfos oder anderen Herstellern eingesetzt werden. PM START und PM PLUS starten eine Pumpe, wie zum Beispiel die SB, bei einem voreingestellten Einschaltdruck automatisch und lassen sie so lange laufen, wie genügend Wasserdurchfluss gegeben ist.

PM START und PM PLUS eignen sich für ein breites Spektrum von Wasserversorgungssystemen in Wohngebäuden oder Regenwassersystemen, beispielsweise für Einfamilienhäuser, Wohnblocks, Sommer- und Ferienhäuser, Gartenbau und Gartenpflege oder die Landwirtschaft. Sehen wir uns nun das Modell PM START genauer an.

PM START ist auf die Start-/Stoppregelung des Pumpenbetriebs ausgelegt, zum Beispiel bei SB-Tauchpumpen zur Druckerhöhung, und unterstützt Flüssigkeitstemperaturen bis zu 60 °C. Er ist leicht zu installieren und enthält ein integriertes Rückschlagventil für einen problemlosen Anschluss. Der PM START ist als 1,5- und 2,2-Bar-Modell erhältlich. Er startet die Pumpe, sobald der gewünschte feste Einschaltdruck erreicht ist, und lässt sie so lange laufen, wie genügend Wasserdurchfluss gegeben ist. Außerdem schützt er die Pumpe vor Trockenlauf, indem er sie bei zu wenig Wasser stoppt, sodass es nicht zu Schäden kommt. Bei einem Stromausfall wird der Betrieb automatisch fortgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Und damit zum PM PLUS. Der PM PLUS hat eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche und bietet die gleichen Vorteile wie der PM START sowie folgende Funktionen: Verstellbarer Einschaltdruck, moderner Trockenlaufschutz, integriertes Druckmessgerät, automatischer Neustart und Festsitzschutz. Er ermöglicht eine moderne Steuerung in einem größeren Betriebsbereich. Der Einschaltdruck kann auf 1,5 bis 3 bar eingestellt werden, sodass sich der PM PLUS an den individuellen Bedarf anpassen lässt. Ist er an eine SB-Pumpe angeschlossen, startet er beim gewählten Einschaltdruck und lässt sie so lange laufen, wie genügend Wasserdurchfluss gegeben ist. Die Festsitzschutz aktiviert die Pumpe kurzzeitig alle 24 Stunden, wenn sie so lange nicht in Betrieb ist, um einem Verklemmen der Laufräder und der mechanischen Dichtung vorzubeugen und das Risiko von Verstopfungen im System zu verringern. Dies minimiert den Bedarf an manuellen Eingriffen oder Wartungsmaßnahmen.

Das waren die wichtigsten externen Steuereinheiten, die für Grundfos SB-Tauchpumpen zur Druckerhöhung erhältlich sind, und die Hauptmerkmale der verschiedenen Steuereinheiten.