Was beim Austausch einer Hebeanlage zu beachten ist
Erfahren Sie, worauf es beim Austausch einer Hebeanlage ankommt und welches SOLOLIFT2-Upgrade am besten zu Ihrer bestehenden Anlage passt.
In diesem Modul sehen wir uns an, was bei der Auswahl einer Austausch-Hebeanlage zu beachten ist und wie man das am besten geeignete SOLOLIFT2-Modell für eine bestehende Hebeanlage auswählt. Fangen wir an!
Wenn eine Hebeanlage oder Schneidwerkpumpe zunehmend anfällig für Verstopfungen, Leckagen oder unangenehme Gerüche wird, ist es an der Zeit, einen Austausch in Betracht zu ziehen. An diesem Punkt hat der Installateur zwei Möglichkeiten: ein Eins-zu-Eins-Ersatz oder ein Upgrade, wie z. B. die SOLOLIFT2.
Warum sollte ein Upgrade auf SOLOLIFT2 vorgeschlagen werden? Die SOLOLIFT2-Reihe besteht aus nur fünf Modellen, die für fast alle Anwendungen im Haushalt geeignet sind. Da die Modelle leicht auszulegen sind und sich nicht überschneiden, ist die Auswahl des richtigen Modells anhand der Spezifikationen einfach und schnell zu erledigen. Nicht nur die Auswahl ist unkompliziert, die SOLOLIFT2-Modelle sind auch einfach auszutauschen und zu installieren.
Jedes einbaufertig vormontierte Gerät wird mit einem um 360° drehbaren Druckleitungsadapter geliefert und ist so flexibel anschließbar.
Die Modelle WC-1, WC-3 und C-3 ermöglichen horizontale ebenso wie vertikale Einsteckverbindungen, die Modelle D-2 und CWC-3 dagegen nur einen Auslassanschluss. Jede SOLOLIFT2 enthält mehrere Ein- und Auslassanschlüsse in verschiedenen Durchmessern, die alle im Lieferumfang enthalten sind und einen einfachen Anschluss an vorhandene Rohrleitungen ermöglichen.
Wie stellen Sie also sicher, dass das Austauschmodell perfekt passt? Bei der Auswahl einer Austausch-Hebeanlage kommt es auf Präzision an. Grundfos verfügt über eine Austauschübersicht, mit der Sie sicherstellen können, dass die SOLOLIFT2 mit wenigen oder gar keinen Änderungen in eine Installation integriert werden kann.
In der Übersicht werden vier Hauptkriterien berücksichtigt: Kompatibilität der Abmessungen, Position von Ein- und Auslässen, Anzahl der Anschlüsse sowie einfache Installation.
Höhe, Breite und Länge jedes Modells werden anhand der technischen Daten des Herstellers sorgfältig verglichen, um sicherzustellen, dass sie perfekt in den verfügbaren Platz passt. Die genaue Position und Größe der Ein- und Auslässe werden geprüft, um eventuell erforderliche Modifikationen zu minimieren, und die Anzahl der erforderlichen Anschlüsse wird mit der vorhandenen Einbausituation abgeglichen, um einen problemlosen Austausch sicherzustellen.
Die Bewertung berücksichtigt außerdem, ob der Austausch mit dem verfügbaren Zubehör wie Verlängerungsrohren oder Adaptern ganz ohne oder mit nur wenigen Anpassungen an den Rohrleitungen durchgeführt werden kann, um die Installationsdauer und -kosten zu reduzieren.
Um das am besten geeignete SOLOLIFT2-Austauschmodell zu finden und zu ermitteln, ob es an den bestehenden Rohrleitungen montiert werden kann oder ob geringfügige Anpassungen oder Zubehör erforderlich sind, können Installateure die Grundfos SOLOLIFT2-Austauschhilfe zurate ziehen.
Damit ist unser Überblick über die Auswahl einer Austausch-Hebeanlage und eines geeigneten SOLOLIFT2-Upgrade-Modells abgeschlossen. Im nächsten Modul sehen wir uns an, wie eine SOLOLIFT2 gewartet wird.