HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Was bedeutet der Fehler E1 bei meiner ALPHA GO-Pumpe und wie kann ich ihn beheben?
Antwort:
Der Fehler E1 bei ALPHA GO-Pumpen (ALPHA1 GO und ALPHA2 GO) zeigt an, dass die Pumpe blockiert ist . In diesem Fall leuchtet die rote LED auf und signalisiert einen Alarm, der sofort behoben werden muss. Dieses Ereignis wird im Ereignisspeicher der ALPHA2 GO als Code 51 aufgezeichnet und in der Grundfos GO App angezeigt.
Warum passiert das?
- In der Pumpe haben sich Ablagerungen oder Schmutz angesammelt, wodurch sich der Rotor nicht mehr drehen kann.
- Verunreinigungen im System oder schlechte Wasserqualität können mit der Zeit zu Verstopfungen führen.
So beheben Sie das Problem:
Diese Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Die Pumpe isolieren
- Entfernen Sie den Pumpenkopf
- Ablagerungen entfernen
Wichtig: Die Blockierung der Pumpe darf nur von einer qualifizierten Fachkraft aufgehoben werden. Wenn Sie nicht geschult sind, wenden Sie sich bitte an den Grundfos Service.
Zusatzinformationen:
Weitere Informationen finden Sie im Ecademy-Modul „Warnungen und Alarme“ für ALPHA GO oder auf der Produktseite der AlPHA2 GO.