HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Was sagt die ASTM-Wasserqualität aus?
Antwort:
ASTM Typ I, II, II und IV sind eine Reihe von internationalen Normen für die Wasserqualität, die häufig zur Beschreibung der Wasserqualitätsanforderungen für Elektrolyseure verwendet werden. Sie umfassen die Bereiche Leitfähigkeit/Widerstand, Natrium, Chlorid, TOC und Kieselsäure, reichen in der Praxis aber oft nicht aus, um die Wasserqualitätsanforderungen für Elektrolyseure korrekt zu beschreiben.
Zusatzinformationen:
Erfahren Sie mehr über effiziente Wasseraufbereitung zur Verbesserung von Elektrolyseursystemen
Ob Sie fundierte Ausführungen zu Veredelungskreisläufen und der Meerwassernutzung in der Wasserstoffproduktion suchen oder nur einen kurzen Überblick über die Bedeutung der Wasseraufbereitung wünschen, unsere Whitepaper decken alle Themen für Sie ab. Nutzen Sie unsere umfassenden Ressourcen, um die Vorteile der richtigen Wasseraufbereitung im Wasserstoffproduktionsprozess zu entdecken.