HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Aus welchem Material sollte die Pumpe für mein Wasserstoffsystem hergestellt werden?
Antwort:
Da es sich um die Herstellung von Reinstwasser für das Wasserstoffsystem handelt, muss die Pumpe aus rostfreiem Stahl bestehen, um eine Eisenkontamination zu vermeiden.
Zusatzinformationen:
Kein Wasserstoff ohne Wasser
Bei der Energiewende geht es nicht nur um die Produktion; Speicherung und Verteilung sind ebenso wichtig. Die Produktion von „grünem Wasserstoff“ trägt dieser Herausforderung Rechnung. Wasser spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Bei der Wasserstoffproduktion werden große Wassermengen transportiert und aufbereitet, um den Bedarf an Zusatzwasser, Verfeinerungskreisläufen, Reinstwasseraufbereitung oder Kühlprozessanwendungen zu decken. Unsere Expertise in der Wassertechnologie hilft Ihnen, Wasser zuverlässig, nachhaltig und kosteneffizient zu transportieren und aufzubereiten.