Med ALPHA2 GO er det muligt at udskifte langt de fleste stand-alone cirkulationspumper og i GO Replace-funktionen i Grundfos GO-appen kan du søge blandt flere end 10.000 af de mest kendte stand-alone cirkulationspumper.

I denne video viser vi, hvordan GO Replace-funktionen hjælper dig med at udskifte stand-alone-cirkulationspumper, og hvordan Guided Setup-funktionen sikrer nøjagtig idriftsættelse af ALPHA2 GO-cirkulationspumpen.

Hurtig udskiftning med ALPHA2 GO i varevognen!

Med ALPHA2 GO 25-75 kan du allerede ved første kundebesøg skifte næsten enhver cirkulationspumpe - uanset om pumpen er stand-alone eller integreret. Det eneste, du har brug for, er ALPHA2 GO 25-75 i to indbygningslængder og en FCI signaladapter.

ALPHA2 GO 25-75 180 kan nemlig bruges til udskiftning af langt de fleste UPM3/UPM4 cirkulationspumper og størstedelen af alle stand-alone cirkulationspumper. Med ALPHA2 GO er både du og dine kunder garanteret en hurtig og ubesværet udskiftning af eksisterende cirkulationspumper - nye som gamle.

 

GO Replace-funktionen i GO-appen hjælper dig med at finde den rigtige erstatningspumpe til den aktuelle installation!




Gratis kursus om ALPHA2 GO og GO-appen 

Vores online kurser om ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen er både gratis, korte og tilgængelige døgnet rundt. 

Det betyder fx, at du kan starte på kurserne, når du har tid - og gå til og fra, som det nu passer bedst ind i din arbejdsdag.

Tilmeld dig Grundfos’ nyhedsbrev for alle, der arbejder med og interesserer sig for pumpeløsninger.

Vil du vide det samme som dine kolleger i branchen?

Mange af dine kolleger branchen har allerede tilmeldt sig Grundfos' nyhedsbrev for installatører. Tilmelder du dig, får du også adgang til værktøjer, uddannelse og viden, og er blandt de første til at høre om nye produkter, arrangementer og anden relevant pumpeinformation.