Cas d’application

MIXIT économise de l’énergie et réduit les coûts dans un sous-réseau de chauffage urbain

Boucles de mélange ajustées et équilibrées automatiquement pour quatre unités résidentielles

Lors de la mise en place d’un nouveau sous-réseau pour quatre unités résidentielles dans un circuit de chauffage urbain en Hongrie, Grundfos et T-Szol, l’exploitant local, ont travaillé sur un projet collaboratif visant à mettre en œuvre une solution économe en énergie basée sur MIXIT, qui ne nécessitait qu’une seule sous-station au lieu de quatre.

Récapitulatif

Lors de la mise en place d’un nouveau sous-réseau de chauffage urbain à Tatabánya, en Hongrie, l’exploitant local T-Szol souhaitait mettre en place un système dynamique qui tiendrait compte des conditions diverses propres aux demandes de chaque unité. En concertation avec Grundfos, une seule sous-station a été installée, alimentant quatre boucles de mélange qui sont chacune contrôlée par MIXIT. Cela a permis aux exploitants du bâtiment de gagner avantageusement de la place dans chaque unité. En effet, ils n’ont pas eu à installer une sous-station par résidence. Comme la solution MIXIT et les circulateurs intelligents MAGNA3 répondent de manière dynamique à la demande, ils économisent de l’énergie, réduisent les coûts et sont contrôlables via le système de l’exploitant SCADA.

En intégrant MIXIT à notre circuit de chauffage urbain, nous pouvons mettre en œuvre des sous-circuits réellement basés sur la demande. Cela nous permet d’économiser de l’énergie, de réduire le gaspillage et de faciliter la mise en service, l’équilibre et le contrôle.
András Molnár, Superviseur technique T-Szol zrt., Tatabánya, Hongrie

Le contexte

Tatabányai Szolgáltató Zrt. (T-Szol) est une organisation diversifiée qui fournit, entre autres services, du chauffage urbain aux résidents et aux entreprises des villes de Tatabánya et de Baj dans le comté de Komárom-Esztergom, à l’ouest de Budapest, en Hongrie.

L’énergie thermique est fournie à environ 23 000 consommateurs sur 200 km de canalisations. Elle est distribuée par des sous-stations de chauffage central installées pour séparer le réseau primaire du circuit secondaire au moyen d’échangeurs de chaleur et d’éléments de commande correspondants, sur les réseaux primaires et secondaires. C’est ce qui se faisait traditionnellement autrefois, c’est-à-dire que la distribution s’effectuait de manière uniforme et indépendamment de la demande différenciée dans les unités individuelles. 

Lors de la planification d’un sous-réseau de trois immeubles d’appartements et d’un bloc de maisons mitoyennes, T-Szol souhaitait tenir compte des différentes charges thermiques et autres exigences de température des unités résidentielles. Il s’agissait également de préparer en conséquence les contraintes secondaires pour l’eau (débit et température) dans les différents bâtiments. 

Un sous-système traditionnel placerait une sous-station dans chacun des quatre bâtiments. Mais cela occuperait un espace précieux et ferait donc perdre une rente potentielle. C’est pourquoi T-Szol voulait envisager d’autres options. 

Les ingénieurs de Grundfos et de T-Szol ont travaillé ensemble pour installer et mettre en service le nouveau sous-réseau de chauffage urbain économe en énergie.

Une solution MIXIT s’ajuste et s’équilibre automatiquement en fonction des exigences du système

La solution

En accord avec Grundfos, T-Szol a décidé d’utiliser un seul emplacement central pour équiper une sous-station qui acheminerait l’eau en tenant compte des contraintes pour les quatre bâtiments.

Au lieu d’utiliser une régulation du débit primaire, les décideurs techniques ont privilégié une nouvelle approche avec Grundfos MIXIT, une solution de boucle de mélange tout-en-un qui simplifie la mise en service et l’équilibrage, s’ajuste et s’équilibre automatiquement en fonction des exigences du système. 

Dans ce cas, MIXIT fournit une vanne à trois voies pour les quatre boucles. Des collecteurs pour chaque boucle et des pompes MAGNA3 ont été installés de manière centralisée pour acheminer l’eau dans chaque bloc de bâtiments. 

La collaboration entre nos experts locaux et l’équipe d’ingénieurs de T-Szol a été très positive. Ensemble, nous avons lancé un sous-système de chauffage urbain paré pour l’avenir, à la pointe de l’efficacité énergétique.
Iván Szádóczki, directeur commercial CBS Grundfos

Le résultat

Désormais pleinement opérationnel, le sous-système de chauffage urbain basé sur MIXIT offre de nombreux avantages à T-Szol.

Associé aux pompes à haut rendement MAGNA3, MIXIT augmente l’efficacité énergétique de chaque bâtiment et permet un contrôle total et une surveillance en temps réel. Puisqu’une seule sous-station est nécessaire au lieu d’une dans chaque bâtiment :

  • De l’espace supplémentaire est libéré, ce qui permet d’allouer plus de place à la surface résidentielle et d’augmenter les revenus locatifs ;
  • Le temps d’installation sur le site est plus rapide, les interruptions d’approvisionnement sont donc moins nombreuses ;
  • L’ensemble de l’installation s’est avéré moins cher.

L’ajout des mises à niveau MIXIT Connect et Dynamic à la solution a également ouvert l’accès à des fonctions telles que le limiteur d’équilibrage, l’indépendance par rapport à la pression, la surveillance de la consommation d’énergie et la connectivité Fieldbus. La solution peut ainsi s’intégrer de manière transparente dans le système local SCADA, offrant à l’exploitant des possibilités de surveillance et de contrôle à distance et en temps réel.

Actuellement, T-Szol teste la faisabilité de l’arrêt complet de la pompe secondaire (un Grundfos TP avec contrôleur CUE) pour passer à un système de pression indépendant et ainsi économiser encore plus d’électricité. 

Produits fournis par Grundfos

  • Mises à niveau MIXIT Connect et Dynamic

  • 4x pompes MAGNA3 32-120 F

  • 4x unités MIXIT 32-16 L NRV

Découvrez maintenant

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.