Débloquez l’opportunité d’économiser l’eau et l’énergie

Traiter l’eau pour atteindre le niveau de qualité requis implique différents degrés de gaspillage d’eau et de consommation d’énergie. Il s’agit d’un défi de taille, mais que se passerait-il si nous pouvions transformer ce défi en opportunité ? Cela commence par l’amélioration de l’efficacité de l’eau et la réduction de la consommation d’énergie, et c’est là que Grundfos intervient.

L’eau déminéralisée est essentielle pour un large éventail de processus industriels. Étant donné que l’industrie met de plus en plus l’accent sur la durabilité et l’efficacité des ressources, Grundfos a développé le RO-PLUS. Notre installation d’osmose inverse avancée atteint un taux de récupération de l’eau allant jusqu’à 90 %, minimisant ainsi la consommation de ressources sans compromettre la fiabilité opérationnelle ni la qualité de l’eau. Il est temps d’économiser l’eau et l’énergie.

Économiser l’eau dans tous les secteurs

Des brasseries aux hôpitaux en passant par les entreprises de chauffage urbain, nos solutions d’économie d’eau et d’énergie ont un impact dans divers secteurs et les aident à réduire leur consommation.

Brasserie

90 000 m³ économisés par an

Étant donné que l’eau est un ingrédient clé dans la production de bière et de boissons gazeuses, la brasserie Harboe se donne pour mission de minimiser le gaspillage d’eau.

En utilisant notre station de traitement d’eau optimisée pour atteindre une récupération d’eau élevée, la brasserie Harboe économise jusqu’à 90 000 mètres cubes d’eau par an. Chaque année !

Hôpitaux

Réduire le gaspillage d’eau de 60 %

Grundfos a conçu une station de traitement d’eau pour l’hôpital universitaire d’Aarhus, l’un des plus grands hôpitaux du Danemark.

Notre station de traitement d’eau produit de l’eau adoucie et de l’eau déminéralisée utilisée dans le service de biochimie clinique, au sein du service de pathologie et dans les laboratoires communs d’échantillonnage. La solution est équipée de technologies d’économie d’eau et d’énergie qui permettent de réduire le gaspillage d’eau de 60 %.

Chauffage urbain

Récupération d’eau élevée et faibles coûts d’exploitation

Aalborg Forsyning, une entreprise danoise de chauffage urbain, a recherché une solution de traitement de l’eau avec une récupération d’eau élevée et un faible coût total de possession (TCO) sur une période de 15 ans. 

Grundfos a conçu une station de traitement d’eau qui minimise les coûts d’exploitation en réduisant le gaspillage d’eau, la consommation d’électricité et la consommation de sel de régénération.

Études de cas : de l’eau pour tous

Explorez nos études de cas et découvrez comment nos solutions de traitement de l’eau minimisent la consommation sans compromettre la fiabilité ni la qualité de l’eau.

Nye est une ville économe en eau

La banlieue de Nye, au nord d’Aarhus, ouvre désormais la voie et devient la première ville du Danemark à mettre en place une installation pour traiter l'eau de pluie et la réutiliser pour la chasse d'eau des toilettes et les machines à laver, réduisant ainsi considérablement l’impact sur les ressources en eau.

Améliorer l’efficacité énergétique grâce aux pompes électroniques

Le traitement et le transport de l’eau consomment de l’énergie. C’est pourquoi toutes les unités d’osmose inverse de Grundfos sont équipées de nos pompes à haut rendement énergétique.

Elles permettent de réduire la consommation d’énergie et les coûts, tout en rendant le fonctionnement de nos systèmes de traitement plus fiable. Grâce à des pompes équipées de technologies avancées, telles que le contrôle de vitesse variable et le contrôle de fréquence pour s’adapter aux besoins réels du système de traitement de l’eau, il est possible de réduire la consommation énergétique de 37 %. En bref, seule l’énergie nécessaire est utilisée pour assurer un fonctionnement stable et fiable.

Transformer l’eau gaspillée en eau potable 

La gestion efficace des ressources en eau est une préoccupation majeure dans diverses industries. Bien qu’il soit crucial de minimiser le gaspillage dans les réseaux de distribution, de nombreuses entreprises de services des eaux se concentrent désormais également sur la réduction du gaspillage d’eau dans le traitement de l’eau potable.

En traitant et en réutilisant l’eau de lavage à contre-courant des filtres à sable, elle peut être à nouveau transformée en eau potable. Cette approche innovante assure une utilisation optimale des eaux souterraines ou de surface et permet d’atteindre un taux d’utilisation de 100 %.