Curieux de savoir comment nous travaillons professionnellement avec le son et le bruit émis par nos pompes ?
En tant qu'installateur, il est crucial de s'assurer que les systèmes de surpression d'eau fonctionnent silencieusement pour la satisfaction des clients. Cependant, le bruit provenant des tuyaux ou de la pompe de surpression est gênant et indique des problèmes dans le système d'alimentation en eau. Étant donné que le bruit se transmet facilement via les structures et les composants du système d'alimentation en eau, il peut être difficile d'identifier la source du problème. Comprendre les causes du bruit et mettre en œuvre des solutions efficaces peut améliorer le confort et l'efficacité. Voici un guide pratique pour vous aider à réduire le bruit dans ces systèmes :
Causes courantes de bruit
- Technologie de pompe obsolète : Les anciennes pompes refroidies par ventilateur peuvent générer des vibrations et du bruit importants, qui peuvent se propager dans tout le système.
- Problèmes de contrôle de la pompe : Un contrôle inefficace de la pompe peut entraîner un fonctionnement continu à pleine vitesse, même lorsque l'eau n'est pas utilisée, ce qui génère un bruit excessif.
- Installation incorrecte : Des pompes mal fixées peuvent transmettre du bruit à travers la structure du bâtiment.
Solutions pour réduire le bruit
- Moderniser les pompes : Recommandez de passer à des surpresseurs de pression d'eau à vitesse variable équipés de moteurs sans balais. Nous recommandons la Grundfos SCALA2, qui est basée sur la technologie des pompes multicellulaires et utilise une technologie de refroidissement par eau avancée pour minimiser le bruit et les vibrations. La SCALA2 émet 44 dB(A) en utilisation typique et est l'un des surpresseurs de pression d'eau les plus silencieux du marché, le niveau de bruit étant comparable à celui des appareils ménagers comme les lave-vaisselle. Notez qu'un léger changement en dB(A) signifie beaucoup pour l'oreille humaine. Nous avons réduit la nouvelle génération de SCALA2 à 44 dB(A) et cette réduction de 3 dB(A) de la pression sonore par rapport à la génération précédente s'est traduite par une réduction de 50 % du bruit perçu par l'oreille humaine. Source
- Installation sécurisée : Assurez-vous que la pompe est solidement fixée sur une surface stable. Utilisez des supports ou des tampons anti-vibrations pour réduire la transmission des vibrations à travers le bâtiment. Obtenez les meilleures pratiques et conseils essentiels sur la façon d'installer la SCALA2. Consultez le guide Comment installer la SCALA2.
- Connecteurs flexibles / Tuyaux flexibles : Installez des connecteurs flexibles entre la pompe et la tuyauterie. Ces connecteurs aident à absorber les vibrations et à réduire la transmission du bruit à travers les tuyaux. Nous suggérons d'utiliser des tuyaux flexibles pour assurer le transport sûr et non contaminé de l'eau potable. Les tuyaux flexibles Grundfos sont approuvés pour l'eau potable (WRAS) pour l'eau chaude et froide, offrant une excellente résistance aux plis et une durabilité avec une construction robuste qui résiste à l'abrasion et à l'écrasement. Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos tuyaux flexibles. Ici.
- Entretien régulier : Conseillez aux clients l'importance d'un entretien régulier pour assurer un fonctionnement optimal de la pompe. Vérifiez et remplacez les pièces usées comme les roulements et les joints pour éviter le bruit causé par la dégradation.
- Dimensionnement approprié : Assurez-vous que la pompe est correctement dimensionnée pour la demande en eau. Une pompe sous-dimensionnée peut avoir du mal à répondre à la demande, ce qui entraîne une augmentation du bruit. Besoin d'aide pour dimensionner et sélectionner le bon surpresseur de pression ? Téléchargez notre guide de sélection Perfect Water Pressure Boosting Selection Guide.
- Amortissement des vibrations : Idéalement, installez le produit sur un tapis en caoutchouc d'amortissement des vibrations pour créer un environnement plus silencieux. Cela peut aider à atténuer le bruit et les vibrations dans les structures.
En abordant ces problèmes courants et en mettant en œuvre ces solutions, vous pouvez réduire considérablement le bruit dans les systèmes de surpression d'eau, ce qui se traduira par des clients plus satisfaits et des installations plus efficaces. Si vous souhaitez savoir comment nous travaillons professionnellement avec le son et le bruit émis par nos pompes, regardez cette vidéo. Elle vous expliquera ce que nous avons changé dans la SCALA2 pour en faire l'un des surpresseurs les plus silencieux au monde.
Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur la SCALA2, vous pouvez en lire davantage ici!