Case
Kaip senas valymo įrenginys tapo vienu geriausių Kaip seni valymo įrenginiai tapo vienais iš geriausių Lenkijoje
Together with Grundfos, we optimised system design.
Lenkijos miestas Mazovijos Tomašuvas (80 000 gyventojų) turėjo senstančius nuotekų valymo įrenginius, kurie buvo pastatyti dar aštuntajame dešimtmetyje. Jiems reikėjo per daug priežiūros, jie naudojo per daug energijos, o 2000 metais jau kilo problemų ir su nuotekų valymo kokybe.
„Jie buvo technologiškai pasenę“, – pasakoja savivaldybės įrenginių vadovas nuo 1993 metų Waldemar Debowski. „Aeratoriai naudojo daug energijos, o tiekė mažai deguonies. Jų naudojama energija sudarė 80 % visos mūsų naudojamos energijos. Tai nebuvo idealus sprendimas.“
„Savo valymo įrenginių atstatymui miestas gavo ES finansavimą. 2013 metais viešąjį konkursą laimėjo konsorciumas „Budimex-Cadagua“. Rangovų grupė pradėjo projektuoti naujus cheminio ir biologinio valymo įrenginius. Seklių (3,9 metro gylio) rezervuarų reikalavimas buvo iššūkis projektuojant ir statant energetiškai efektyvią aeracijos ir maišymo sistemą.
The Tomaszów Mazowiecki plant uses a Grundfos Hydro MPC pressure boosting system for process water. "I buy it from Grundfos for all my projects in Poland," says Contract Manager Adam Bierut of Cadagua.
Sprendimas
Jau pačioje proceso pradžioje „Cadagua“ pavedė „Grundfos“ tiekti siurblius ir dozavimo įrangą, taip pat visą biologinių reaktorių įrangą, įskaitant aeracijos kontūrus, maišytuvus ir orapūtes. „Grundfos“ taip pat vadovavo bioreaktorių projektavimui, tiekimui ir montavimui.
„Grundfos“ buvo su mumis nuo pat pradžių, – pasakoja „Cadagua“ sutarčių vadovas Adam Bierut. „Grundfos“ aktyviai dalyvavo projektuojant įrenginius. Bioreaktoriai yra pati svarbiausia valymo įrenginių dalis. Juose pašalinamas azotas ir fosforas. Juos suprojektavo „Grundfos“.
Projektuojant geriausius bioreaktoriaus srautus „Grundfos“ naudojo skaičiuojamosios skysčių dinamikos (CFD) modeliavimą ir simuliacijas.
New and old. Cadagua rebuilt the Tomaszów plant while sewage continued to flow in from the city, so that meant building one line at a time. Foreground: the new, Grundfos-designed tanks.
Rezultatas
„Tai vieni iš nedaugelio biologinio valymo įrenginių Lenkijoje, kurie azoto koncentraciją išleidžiamame vandenyje gali sumažinti iki 4–5 mg/l, o fosforo koncentraciją iki 0,4 mg/l“, – aiškina Adam Bierut. „Taigi visa įranga ir projektas puikiai atlieka savo užduotį.“
Įrenginių vadovas Waldemar Debowski sako, kad vien tik orapūčių ir aeracijos sistemos modernizavimas leido pasiekti daug mažesnes energijos sąnaudas ir geresnius išvalyto vandens parametrus.
„Galiu pasakyti, kad „Grundfos“ yra svarbiausias mūsų tiekėjas“, – pripažįsta Debowski.
Grundfos CFD-simulations like this one revealed the optimal design for the reactor tanks at Tomaszów.
„Įgyvendinus „Grundfos“ pasiūlytus sprendimus mūsų energijos vartojimas sumažėjo 50 %. Tačiau man pats svarbiausias rezultatas yra labai efektyvi aeracija. Net karštomis dienomis lengva išlaikyti reikiamus parametrus. Man, kaip technikui, tai yra pats svarbiausias dalykas.“
Išvalytos nuotekos iš valymo įrenginių išleidžiamos į Pilicos upę – vieną iš ilgiausių Vyslos intakų Lenkijoje. Ji teka draustinyje maždaug 800 metrų nuo valymo renginių.
„Mūsų išvalytų nuotekų parametrai yra geresni nei upės vandens parametrai“, – sako jis. „Taigi, galima sakyti, kad geriname ir Pilicos vandenį.“