E se pudesse fazer um comissionamento preciso de bombas circuladoras com base em todos os fatores críticos da bomba e do sistema e reduzir o número de deslocações para comissionamento?
Cada sistema de aquecimento é único, com fatores por vezes ocultos que precisam ser tidos em conta, e, portanto, alcançar a eficiência máxima do sistema com um comissionamento preciso é uma tarefa complicada. Então, se tivesse a escolha entre manter os métodos antigos ou adotar algo novo que otimizaria imenso o seu comissionamento, garantindo o conforto do cliente e a redução do consumo de energia – ficaria ou iria com o ALPHA GO?
Escolha o novo Grundfos ALPHA GO
Com a Configuração Guiada compatível com dispositivos móveis, através da aplicação Grundfos GO, e apenas duas variantes de bombas circuladoras intuitivas, o seu futuro comissionamento é otimizado. Com a aplicação Grundfos GO para bombas circuladoras ao seu dispor, pode garantir um desempenho ótimo do sistema e o máximo conforto para os seus clientes. A Configuração Guiada ajuda-o a encontrar o modo de controlo correto e o ponto de ajuste correto de qualquer bomba circuladora. Em alguns passos simples, a Configuração Guiada leva-o através do comissionamento, considerando todos os fatores críticos da bomba e do sistema, para que obtenha o resultado mais preciso. Com a Grundfos ALPHA GO, pode ter a certeza de que reduz as devoluções por um comissionamento incorreto do circulador.
A configuração guiada através da aplicação Grundfos GO permite-lhe:
Reduzir o consumo de energia.
Garantir o conforto.
Diminuir as devoluções.
Comissionar com precisão as bombas circuladoras com base em todos os fatores críticos da bomba e do sistema.
Ofereça o equilíbrio perfeito entre aquecimento e conforto com funcionalidades inteligentes que se adaptam facilmente a qualquer configuração.
Garantir que a bomba circuladora não consome mais de 55% de energia.
O futuro está à mão
As devoluções podem ser substituídas por um comissionamento mais eficiente e baseado em dados. 95% do uso de energia e da pegada de carbono de uma bomba circuladora estão relacionados com o seu funcionamento. A Configuração Guiada da Grundfos para bombas circulares permite-lhe reduzir o número de deslocações para comissionamento e poupar o consumo de energia em até 55% para os seus clientes.
Por que ficar quando pode optar pela Grundfos ALPHA GO e ser o melhor profissional que pode ser?