Ao instalar o ALPHA2 GO numa nova instalação, a aplicação Grundfos GO orienta-o no processo de garantir um arranque preciso com a Configuração Orientada. Neste vídeo passo-a-passo, poderá ver como é feito ao selecionar uma configuração calculada. Isto é necessário quando AUTOADAPT não for a configuração recomendada ou uma opção para a instalação.

Grundfos GO

Com a aplicação Grundfos GO para circuladores, será guiado através do processo de comissionamento, assegurando um comissionamento preciso. A Configuração guiada ajuda-o a encontrar o modo de controlo correto e o ponto de regulação correto de qualquer bomba de circulação. A aplicação guia-o através da colocação em funcionamento, considerando todos os factores críticos da bomba e do sistema. 



Torne-se um especialista com o nosso curso gratuito Ecademy

Os nossos 7 módulos online são fáceis de seguir e irão prepará-lo para utilizar a nova gama de bombas no seu trabalho diário. Aprenda tudo sobre as funcionalidades inovadoras da Gama Grundfos ALPHA GO e da aplicação Grundfos GO.

150,000 profissionais não devem estar errados!

Milhares de colegas instaladores já se inscreveram na Grundfos para Instaladores. Junte-se a eles gratuitamente e obtenha acesso ilimitado a ferramentas, formação e conhecimentos. Será também um dos primeiros a saber dos próximos produtos , bem como de eventos exclusivos.