Artikel
Get the whitepaper: Water conditioning and blowdown control
The water used in industrial cooling towers has special needs and requirements.
If the water does not meet certain chemical and biological parameters, the cooling operation can be costly and inefficient. It can also lead to biological contamination that can result in legionella and other health risks.
Download the whitepaper and discover a reliable method of treating cooling tower water, which, in conjunction with blowdown optimisation, represents the greatest opportunity for improvements in water safety and efficiency.
Ladda ned handboken
Vår tekniska handbok hjälper dig att förstå de mest kritiska aspekterna av ditt projekt. Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till handboken.
Tack! Nästan klart
En bekräftelse gällande din prenumeration är på väg till dig också. Klicka på länken och gör klart din registrering så är du redo att få nyheter och uppdateringar från Grundfos.
Andra relaterade artiklar och insikter
Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.
Relaterade applikationer
Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.