Vanliga frågor
Fråga: Behöver jag oroa mig för elektrokorrosion i pumpens axelförsegling när jag producerar vätgas?
Svar:
Ja, elektrokorrosion kan uppstå vid pumpning av ultrarent vatten. För att förhindra detta kan material som kiselkarbid och volframkarbid användas på grund av deras hållbarhet och motståndskraft.
Ytterligare information:
Inget väte utan vatten
Övergången till grön energi handlar inte bara om produktion; lagring och distribution är lika viktiga. Produktionen av ”grön vätgas” är ett sätt att möta denna utmaning. Och vatten spelar en avgörande roll i denna process.
Vätgasproduktion innebär att stora mängder vatten måste flyttas och behandlas för att uppfylla kraven för matarvatten, raffineringsslingor, behandling av ultrarent vatten eller kylprocesser. Vår expertis inom vattenteknik hjälper dig att flytta och behandla vatten på rätt sätt: tillförlitligt, hållbart och kostnadseffektivt.