Vanliga frågor
Fråga: Hur uppnår jag den vattenkvalitet som krävs för elektrolys?
Svar:
Vanligtvis behöver vi först få råvattnet till en nivå som motsvarar dricksvattenkvalitet. Därefter konditioneras vattnet för att undvika kalkavlagringar, varefter en RO-process används för att avlägsna huvuddelen av jonerna, de organiska ämnena och kolloiderna. En särskild process krävs också för att avlägsna upplösta gaser. Slutligen kan ett poleringssteg implementeras beroende på elektrolysens specifika behov.
Ytterligare information:
Lär dig om effektiv vattenbehandling för att förstärka elektrolyssystem
Oavsett om du letar efter en djupgående undersökning av förädlingsslingor och användning av havsvatten i vätgasproduktion, eller bara en kort översikt över vikten av vattenbehandling, har våra whitepapers dig tillgodosedd. Dyk in i våra omfattande resurser för att upptäcka fördelarna med korrekt vattenbehandling i vätgasproduktionsprocessen.