Vanliga frågor
Fråga: Hur mycket vätgas kan jag producera från mitt vatten?
Svar:
Vatten innehåller två väteatomer och en syreatom. Eftersom syre är 16 gånger tyngre än väte upptar det den största delen av massan i en vattenmolekyl. 89% av massan är syre och 11% är väte. Det innebär att det krävs 9 kg vatten för att producera 1 kg väte. I verkligheten går det åt 10-13 kg vatten på grund av förluster och ineffektivitet.
Ytterligare information:
Lär dig om effektiv vattenbehandling för att förstärka elektrolyssystem
Oavsett om du letar efter en djupgående undersökning av förädlingsslingor och användning av havsvatten i vätgasproduktion, eller bara en kort översikt över vikten av vattenbehandling, har våra whitepapers dig tillgodosedd. Dyk in i våra omfattande resurser för att upptäcka fördelarna med korrekt vattenbehandling i vätgasproduktionsprocessen.