Vanliga frågor
Fråga: Vilken vattenkvalitet behöver jag för min elektrolysprocess?
Svar:
Kvaliteten beror på vilken typ av elektrolysutrustning du använder, alkalisk eller PEM, och från vilken tillverkare utrustningen levereras. Ur ett konduktivitetsperspektiv kan värdena variera från 0,056-5 µS/cm, men många beståndsdelar påverkar elektrolysprocessen beroende på den specifika teknik som används.
Ytterligare information:
Lär dig om effektiv vattenbehandling för att förstärka elektrolyssystem
Oavsett om du letar efter en djupgående undersökning av förädlingsslingor och användning av havsvatten i vätgasproduktion, eller bara en kort översikt över vikten av vattenbehandling, har våra whitepapers dig tillgodosedd. Dyk in i våra omfattande resurser för att upptäcka fördelarna med korrekt vattenbehandling i vätgasproduktionsprocessen.