De UNILIFT KP houdt gezinswoningen droog en veilig.

Stel je voor: je staat op het punt om op vakantie te gaan en wanneer je naar de kelder gaat om de koffers te halen, ontdek je dat ze onder de schimmel zitten Dat is precies wat er in januari 2024 met John Sørensen gebeurde, en het bleek dat het probleem veel groter was dan dat. Helaas is John’s situatie geen uitzondering.

De situatie

Door de hevige regen en het smeltende sneeuw in de Deense herfst en winter van 2023 was het grondwaterpeil aanzienlijk gestegen, wat ernstige problemen veroorzaakte voor huiseigenaren in het hele land.
Omdat er in de koude maanden weinig verdamping plaatsvond, hadden de enorme watermassa’s geen uitweg, wat leidde tot grondwateroverlast en daaropvolgende waterschade in veel kelders.

Dit was ook het geval voor John Sørensen, wiens huis, interieur en bezittingen zwaar beschadigd raakten. Het huis was onbewoonbaar zolang de schimmel het huis bleef aantasten en mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaakte. Maandenlang had hij ontvochtigers in zijn kelder staan en pas onlangs was het grondwaterpeil voldoende gezakt om met de renovatie te kunnen beginnen.

Normaal zorgen twee factoren ervoor dat het grondwaterpeil naar een aanvaardbaar niveau stabiliseert: Stijgende temperaturen in het voorjaar zorgen ervoor dat het grondwater begint te verdampen, terwijl bomen en planten meer water via hun wortels opnemen zodra ze beginnen te groeien. Grundfos kon helpen met een permanent afvalwatersysteem en zo voorkomen dat grondwateroverlast opnieuw zou plaatsvinden.

Homeowner John Sørensen and Global Product Specialist in Domestic Wastewater, Bjarni Rom-Jensen, inspect the basement walls for mold and cracks.

Zware regenval en klimaatverandering veroorzaken een stijging van het grondwaterpeil.

1 op de 6 woningen in Denemarken loopt risico op overstromingen

Ventilatoren en ontvochtigers zijn de afgelopen negen maanden vaste elementen in de kelder van John Sørensen om het vocht te verwijderen.

In Denemarken, evenals in Noord- en Centraal-Europa, is er een stijgende trend in zware regenval, en in 2023 kende het grootste deel van Europa nattere omstandigheden dan gemiddeld.4

De jaarlijkse neerslag in Denemarken is in de afgelopen eeuw met ongeveer 20% toegenomen,5  en in 2023 lagen de neerslagniveaus in Europa 7% boven het gemiddelde, wat het risico op overstromingen in veel Europese gebieden vergroot6. Door klimaatveranderingen wordt verwacht dat extreme weersomstandigheden, zoals zware regenval, zowel in aantal als in intensiteit zullen toenemen7.

Wanneer regenwater niet door de bodem kan worden opgenomen, hetzij door zware regenval of een hoog grondwaterpeil, stroomt het over het oppervlak en vergroot het het risico op overstromingen in laaggelegen gebieden. Als de bodem rondom de fundering van een huis verzadigd is met water, stijgt de hydrostatische druk en drukt het tegen de fundering van het gebouw. Uiteindelijk zal het water beginnen door scheuren en openingen in het beton te sijpelen.8 Deze druk kan er ook voor zorgen dat de keldervloer en -wanden gaan scheuren, waardoor het cruciaal is om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en de woning goed te beveiligen.

De oplossing

Het spreekt voor zich dat de woning van John Sørensen veel reparaties nodig had, waarbij zijn verzekeringsmaatschappij betrokken was. Maar om te voorkomen dat grondwateroverlast zich in de toekomst opnieuw zou voordoen, moesten verschillende preventieve maatregelen worden genomen.

Er werd een nieuw afvalwatersysteem geïnstalleerd in de betonnen keldervloer, waardoor het water wordt afgevoerd naar een tussenliggende bezinkput en vervolgens naar de afvalwaterput. Vanaf de afvalwaterput pompt de pomp het afvalwater omhoog naar het rioleringssyteem. De UNILIFT KP is een compacte RVS dompelpomp voor het verpompen van niet-agressief water en grijs water.

De UNILIFT KP heeft een ingebouwde niveauschakelaar die de pomp automatisch start en stopt zodra er water in de put komt. Het is de meest robuuste en geschikte pomp voor dit soort werk, omdat ze zowel afvalwater als oppervlaktewater kan verwerken.

John Sørensen kocht een apart alarm dat in de put werd geïnstalleerd en afgaat zodra het water een bepaald niveau bereikt, wat aangeeft dat de pomp niet is gestart. Het is een extra veiligheidsmaatregel. Dit geeft hem ultieme gemoedsrust en stelt de verzekeringsmaatschappij tevreden, die in sommige gevallen schadeclaims kan weigeren als dergelijke preventieve maatregelen niet zijn genomen.

From the orange pipe, the grey water from the basement drainage system runs into the well. The blue level switch floating on top of the water causes the pump to start when the water reaches a certain level.

UNILIFT en wateroverlast

Lees meer over UNILIFT KP

De UNILIFT pomp is ideaal in twee gevallen:

  1. Wanneer je een nieuw huis bouwt of een ouder huis overneemt en een goed afvalwatersysteem rond het huis (perimeterdrainage) wilt installeren om grondwateroverlast en schade aan het huis te voorkomen. Aangezien dit een vrij kostelijke oplossing is, wordt deze oplossing minder vaak verkozen.
  2. Wanneer er al een overstroming heeft plaatsgevonden en je een pomp nodig hebt om het water uit het huis en/of de tuin te verwijderen en af te voeren naar het rioleringssysteem.

Maar als je problemen ondervindt met terugstromend water, overstroming of grondwater dat kelders binnenkomt, dan is dit een teken dat het afvalwater nog moet verdwijnen, en dan heb je een opvoerinstallatie of een dompelpomp voor afvalwater nodig.

Het resultaat

Hoewel het renovatieproces al negen maanden aan de gang is en heel wat kopzorgen heeft veroorzaakt, is John Sørensen tot nu toe tevreden met het resultaat. Hij kan nu gerust zijn dat overstromingen in zijn kelder tot het verleden behoren, en hij is ervan overtuigd dat het uitvoeren van de juiste renovaties met kwaliteitsmaterialen de wederverkoopwaarde van zijn huis hebben verhoogd.

Sommige bezittingen van John Sørensen konden worden gered, terwijl andere moesten worden weggegooid vanwege de ernstige waterschade. De verzekeringsmaatschappij dekte alleen de schade. Het afvalwatersysteem moest hij zelf betalen.

Geen goed afvalwatersysteem hebben bij een grondwateroverlast kan een dure aangelegenheid zijn. Maar nu zorgen de UNILIFT KP en het nieuwe afvalwatersysteem ervoor dat het huis van John en zijn gezin droog en veilig blijft.

“We hebben uitstekend advies gekregen over de keuze van de afvalwaterpomp en hebben gekozen voor de meest robuuste en geschikte pomp voor de klus.”

John Sørensen, Huiseigenaar
Hinnerup, Denmark

Grundfos leverde

UNILIFT KP 350 / KP 1

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.