Artikel
Waarom is mijn waterdruk laag? Een gids voor huiseigenaren
Ben je ooit onder de douche gestapt, klaar om het vuil en de stress van de dag van je af te spoelen, om er vervolgens achter te komen dat de zwakke stroom nauwelijks genoeg is om je lichaam nat te maken of de shampoo uit je haar te spoelen? Deze situaties kunnen frustrerend en onbevredigend aanvoelen, vooral als ze de routine verstoren die ervoor zorgt dat iedereen op tijd op school, op het werk en in bed is.
Een daling van de waterdruk is een veel voorkomend probleem in woningen en er kunnen veel redenen zijn waarom je jezelf afvraagt, “Waarom is mijn waterdruk laag?” Het goede nieuws is dat je de oorzaak soms zelf kunt oplossen. Voor lastigere problemen moet je misschien de buren, je waterleidingbedrijf of een loodgieter om hulp vragen.
Wat is de oorzaak van een lage waterdruk in het gehele huis?
Waterdruk bepaalt de snelheid waarmee water uit je kranen stroomt. Druk kan worden gemeten in “bar” of “pond per vierkante centimeter” (PSI). Een bar is een metrische eenheid die ruwweg overeenkomt met 14,5 PSI. Typische waterdruk dient tussen 45-80 PSI te liggen en minder dan 40 PSI wordt als laag beschouwd. Als je geen watermeter hebt, kun je je waterbedrijf vragen om je waterdruk te meten of zelf een testmeter gebruiken om de druk te meten.
Problemen met de infrastructuur van het watersysteem, een hoge watervraag in je huis en de opbouw van mineralen zijn allemaal veelvoorkomende oorzaken van lage waterdruk. In sommige gevallen kan een lage gemeentelijke watertoevoer de oorzaak zijn van problemen met de waterstroom.
Geen tijd om het uit te zoeken? Lees meer over hoe een boosteroplossing watercomfort tot standaard kan maken in jouw huis. Zorg vandaag nog voor de perfecte waterdruk.
Bescherm je huis tegen een daling in waterdruk
Door proactief te zijn kun je de watervoorraad op peil houden, terwijl je doorgaat met je dagelijkse activiteiten. Onze waterrecirculatiepompen kunnen ervoor zorgen dat je gezin vandaag en elke dag weer een betrouwbare, constante waterdruk krijgt.
Zorg vandaag nog voor de perfecte waterdruk.
10 veelvoorkomende redenen voor lage waterdruk in je huis
Dit zijn de meest voorkomende redenen voor een lage waterdruk.
De belangrijkste:
1: De kleppen zijn geheel of gedeeltelijk gesloten
Als je een lagere waterdruk hebt dan normaal, is het mogelijk dat de hoofdafsluiter van je huis of de klep van de watermeter niet helemaal open staan.
2: Er zijn problemen met de watertoevoer
Tijdens periodes van bijzonder warm weer kan je gemeente het water spreiden om ervoor te zorgen dat er de hele dag door genoeg water is voor iedereen. Vraag het je buren en neem contact op met de waterleverancier.
Een waterboostsysteem is een ideale oplossing voor de volgende situaties:
3: Je stad heeft nieuwe voorschriften
Je leverancier reageert mogelijk op de bijgewerkte watervoorschriften van de gemeente, wat kan leiden tot een lagere waterdruk in je huis.
4: Gezinsactiviteiten vragen veel water
Hoewel het gelijktijdig gebruiken van één of twee kranen geen invloed zou moeten hebben op de waterdruk, kunnen meerdere waterintensieve activiteiten – zoals afwassen, de was doen en douchen – ervoor zorgen dat er minder water is.
5: Je deelt een waterleiding met de buren
Als het water wordt verdeeld over meerdere huishoudens, kun je een lagere waterdruk krijgen, wanneer je buurman aan het douchen is of hun auto aan het wassen is.
In deze scenario's moet je iets reinigen:
6: Er is een defecte apparaat
Heb je last van lage waterdruk op slechts één of een paar plaatsen? Misschien is de kraan of douchekop vies, verstopt of roestig.
7: Er is sprake van mineraalafzetting
Op plaatsen met “hard water” kan een witgrijze laag, kalk genaamd, de waterstroom blokkeren, zowel in de leidingen als op oppervlakken van apparaten.
In sommige gevallen is het tijd om een loodgieter om hulp te vragen:
8: Iets anders is de oorzaak van de verstopping van je leidingen
Als er iets vastzit in de leidingen, zoals textiel of sieraden, kunnen ze het water niet zo effectief leveren.
9: De leidingen zijn verroest
Waterleidingen van gegalvaniseerd staal gaan maar ongeveer 20 jaar mee. Je kunt merken dat de waterdruk afneemt naarmate ze het einde van hun levensduur naderen.
10: Je hebt last van lekkage
Helaas komen onaangename lekkages voor! Het is mogelijk om meer dan één lekkende leiding te hebben. Kijk eerst of je de bron van het lek zelf kunt vinden.
Wat nu?
Als je de oorzaak van de lage waterdruk in je huis niet kunt vinden, neem dan contact op met je waterbedrijf of vraag een loodgieter om hulp. Je kunt ook baat hebben bij een boosterpomp om de waterstroom te verhogen!