Was wäre, wenn Sie praktisch jeden Austausch einer Umwälzpumpe beim ersten Kundenbesuch erledigen könnten?

Die richtige Austausch-Umwälzpumpe zu finden und zu installieren, kann eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe sein. Das Warten auf Ersatzteile, die komplexe Suche nach der richtigen Umwälzpumpe – all das unterbricht Ihren Arbeitsablauf und häufig müssen Sie mehrmals zum Kunden fahren, bevor die Installation erledigt ist. Aber was wäre, wenn Sie alle Arbeiten beim ersten Kundenbesuch erledigen könnten und Ihre Arbeitszeit nicht länger verschwenden müssten? 

Die neue Grundfos ALPHA1 GO und ALPHA2 GO setzen zusammen mit der Grundfos GO App neue Maßstäbe, denn sie optimieren Ihren Arbeitsablauf und beschleunigen den Austausch ganz erheblich – so sparen Sie langfristig viel Zeit. 

Eine Zukunft mit weniger Pumpen

Die Grundfos ALPHA GO-Baureihe ist eine einzigartige Lösung auf dem Markt. Sie wurde auf der Grundlage von über 30 Jahren Erfahrung mit integrierten Einheiten entwickelt. Die Baureihe ist für einzeln verbaute und integrierte Umwälzpumpen in Heizungsanlagen für Wohngebäude konzipiert. Sie umfasst zwei Modelle, die fast 70% der integrierten Grundfos-Umwälzpumpen und die meisten einzeln verbauten Umwälzpumpen abdecken und damit einen schnellen und mühelosen Austausch sowohl alter wie auch neuer Umwälzpumpen im Bestand sicherstellen. Sie brauchen also nur noch zwei Umwälzpumpen im Lieferwagen, was die Auslegung und Auswahl von Umwälzpumpen erheblich erleichtert. 

Das bedeutet, dass Sie nur

in Ihrem Transporter haben müssen.

Die ALPHA1 GO 25-80 180 eignet sich für den Austausch der meisten integrierten UPS-Umwälzpumpen, und die ALPHA2 GO 25-75 180 ist für den Austausch der meisten integrierten UPM3- und UPM4-Umwälzpumpen sowie für einzeln verbaute Umwälzpumpen.

Mit nur zwei Umwälzpumpen in verschiedenen Größen:

  • Erledigen Sie Austauschaufgaben in einem Zug. 

  • Brauchen Sie nicht mehr auf Ersatzteile zu warten.

  • Vermeiden Sie Probleme mit der Lagerhaltung im Arbeitsalltag. 

  • Reduzieren Sie die Komplexität bei Auswahl und Installation der richtigen Austauschpumpe, sowohl bei einzeln verbauten als auch bei integrierten Umwälzpumpen. 

Grundfos GO bietet umfassende Anleitung

Zudem erleichtert und beschleunigt die Grundfos GO App für Umwälzpumpen den Arbeitsablauf ganz erheblich, denn sie führt sie durch den Austausch. Mit der Funktion GO Replace in der Grundfos GO App können Sie über die Scan-Such-Austausch-Funktion oder die Such- und Auswahl-Funktion einen Vorschlag für eine passende Austauschpumpe abrufen.

Entdecken Sie unsere Produkte

Die ALPHA1 GO und die ALPHA2 GO von Grundfos bieten bahnbrechende neue Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe ganz erheblich optimieren.


Grundfos ALPHA1 GO

Erfahren Sie mehr über die ALPHA1 GO von Grundfos – eine hochwertige Umwälzpumpe mit Funktionen, die höchste Leistung gewährleisten. Die ALPHA1 GO eignet sich für den Austausch von integrierten UPS-Pumpen und einzeln verbauten Umwälzpumpen. Sie bietet eine Vielzahl neuer und verbesserter Funktionen, wie z. B.:

  • Austauschkompatibilität mit integrierten und einzeln verbauten Pumpen

  • Selbst entlüftend

  • Trockenlaufschutz 

  • Automatischer Wiederanlauf


Grundfos ALPHA2 GO

Erfahren Sie mehr über die ALPHA2 GO von Grundfos – sie überzeugt als Premium-Ausführung durch hohe Leistung und Produkteigenschaften, mit denen sie jeder Situation gewachsen ist. Die ALPHA2 GO ist als Austauschprodukt für einzeln verbaute und integrierte UPM3- und UPM4-Umwälzpumpen konzipiert. Über die Vorzüge der ALPHA1 GO hinaus bietet die ALPHA2 GO folgende Produkteigenschaften: 

  • Guided Setup

  • Warnmeldungs- & Alarmprotokoll 

  • Luftblasenerkennung & Entlüftung

  • Abgleich

  • Verbessertes AUTOADAPT

Grundfos GO

Mit der Funktion GO Replace für Umwälzpumpen finden Sie die richtige Pumpe für die jeweilige Aufgabe.

Finden Sie die passende Austauschpumpe

Mit der digitalen Schnelltauschliste finden Sie mit nur einem Klick das passende Austauschmodell für veraltete Heizungs- und Warmwasserzirkulationspumpen. Die intuitive Suche mit AutoFill-Funktion zeigt Ihnen nicht nur die passende Pumpe, sondern gibt Ihnen zusätzlich praktische Hinweise für den Austausch der einzelnen Modelle.



Werden Sie mit unserem kostenlosen Ecademy-Kurs zum Experten

Unsere 7 Online-Module sind einfach zu absolvieren und machen Sie fit für den Einsatz der neuen Pumpenreihe in Ihrer täglichen Arbeit. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die innovativen Funktionen der Grundfos ALPHA GO-Baureihe und die App Grundfos GO.

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an !

150.000 Fachleute können sich nicht irren!

Tausende Ihrer Kollegen haben sich bereits bei Grundfos für Installateure angemeldet. Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu Tools, Schulungen und Know-how. Sie gehören außerdem zu den Ersten, die von neuen Produkten und exklusiven Veranstaltungen erfahren.