Was wäre, wenn Sie Umwälzpumpen unter Berücksichtigung aller wichtigen Pumpen- und Anlagenfaktoren korrekt in Betrieb nehmen und die Anzahl der Rückrufe reduzieren könnten?

Jede Heizungsanlage ist anders und weist manchmal versteckte Faktoren auf, die berücksichtigt werden müssen. Daher ist es eine schwierige Aufgabe, durch eine präzise Inbetriebnahme die maximale Systemeffizienz zu erreichen. Wenn Sie also die Wahl hätten, beim Alten zu bleiben oder sich für etwas Neues zu entscheiden, um die Inbetriebnahme zu optimieren, den Kundenkomfort sicherzustellen und den Energieverbrauch zu reduzieren – würden Sie nicht auch auf die ALPHA GO umsteigen? 

Steigen Sie um auf die neue Grundfos ALPHA GO

Mit der Guided Setup-Funktion in der Grundfos GO App und nur zwei intuitiven Umwälzpumpenvarianten profitieren Sie in Zukunft von einer optimierten Inbetriebnahme. Mit der Grundfos GO App für Umwälzpumpen können Sie eine optimale Anlagenleistung und maximalen Komfort für Ihre Kunden sicherstellen. Dank der geführten Inbetriebnahme finden Sie die richtige Regelungsart und den richtigen Sollwert für jede Umwälzpumpe. Guided Setup führt Sie mit wenigen Schritten unter Berücksichtigung aller wichtigen Pumpen- und Anlagenfaktoren durch die Inbetriebnahme, sodass Sie die bestmöglichen Einstellungen erzielen. Mit der Grundfos ALPHA GO können Sie sicher sein, dass Sie deutlich weniger Rückrufe aufgrund falsch eingestellter Umwälzpumpen erhalten werden.

Guided Setup über die Grundfos GO App bietet folgende Vorteile:

  • Senken Sie den Stromverbrauch.

  • Sorgen Sie für Komfort.

  • Reduzieren Sie die Anzahl an Rückrufen.

  • Führen Sie eine präzise Inbetriebnahme von Umwälzpumpen unter Berücksichtigung aller wichtigen Pumpen- und Anlagenfaktoren durch.   

  • Sorgen Sie mit intelligenten Funktionen, die sich nahtlos an jede Anlage anpassen, für perfekten Abgleich und idealen Heizkomfort.

  • Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe um bis zu 55% weniger Energie verbraucht. 

Die Zukunft liegt in Ihrer Hand

Rückrufe lassen sich durch eine effizientere und datenbasierte Inbetriebnahme ersetzen. 95 % des Energieverbrauchs und des CO2-Fußabdrucks einer Umwälzpumpe entstehen durch ihren Betrieb. Mit der geführten Inbetriebnahme für Umwälzpumpen ermöglicht Ihnen Grundfos, die Anzahl der Rückrufe zu reduzieren und Ihren Kunden zu Energieeinsparungen von bis zu 55% zu verhelfen. 

Warum beim Alten bleiben, wenn Sie sich für die Grundfos ALPHA GO entscheiden und als Installateur neue Maßstäbe setzen können?



Werden Sie mit unserem kostenlosen Ecademy-Kurs zum Experten

Unsere 7 Online-Module sind einfach zu absolvieren und machen Sie fit für den Einsatz der neuen Pumpenreihe in Ihrer täglichen Arbeit. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die innovativen Funktionen der Grundfos ALPHA GO-Baureihe und die App Grundfos GO.

Grundfos GO

Mit der Grundfos GO App für Umwälzpumpen werden Sie durch die Inbetriebnahme geführt, was eine präzise Inbetriebnahme sicherstellt. Guided Setup hilf Ihnen dabei, die richtige Regelungsart und den richtigen Sollwert für jede Umwälzpumpe zu finden. Die App führt Sie durch die Inbetriebnahme und berücksichtigt dabei alle wichtigen Pumpen- und Anlagenfaktoren. 

Entdecken Sie unsere Produkte

Die ALPHA1 GO und die ALPHA2 GO von Grundfos bieten bahnbrechende neue Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe ganz erheblich optimieren.


Grundfos ALPHA1 GO

Erfahren Sie mehr über die ALPHA1 GO von Grundfos – eine hochwertige Umwälzpumpe mit Funktionen, die höchste Leistung gewährleisten. Die ALPHA1 GO eignet sich für den Austausch von integrierten UPS-Pumpen und einzeln verbauten Umwälzpumpen. Sie bietet eine Vielzahl neuer und verbesserter Funktionen, wie z. B.:

  • Austauschkompatibilität mit integrierten und einzeln verbauten Pumpen

  • Selbst entlüftend

  • Trockenlaufschutz 

  • Automatischer Wiederanlauf


Grundfos ALPHA2 GO

Erfahren Sie mehr über die ALPHA2 GO von Grundfos – sie überzeugt als Premium-Ausführung durch hohe Leistung und Produkteigenschaften, mit denen sie jeder Situation gewachsen ist. Die ALPHA2 GO ist als Austauschprodukt für einzeln verbaute und integrierte UPM3- und UPM4-Umwälzpumpen konzipiert. Über die Vorzüge der ALPHA1 GO hinaus bietet die ALPHA2 GO folgende Produkteigenschaften: 

  • Guided Setup

  • Warnmeldungs- & Alarmprotokoll 

  • Luftblasenerkennung & Entlüftung

  • Abgleich

  • Verbessertes AUTOADAPT

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an !

150.000 Fachleute können sich nicht irren!

Tausende Ihrer Kollegen haben sich bereits bei Grundfos für Installateure angemeldet. Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu Tools, Schulungen und Know-how. Sie gehören außerdem zu den Ersten, die von neuen Produkten und exklusiven Veranstaltungen erfahren.