L'hôpital universitaire d’ Odense (OUH) a réduit sa consommation annuelle d'eau de 10 000 m³ grâce à une station de traitement de l'eau située au centre, optimisée pour la consommation d'eau, de sel et d'énergie.

Sujet : Économies d’eau et d’énergie

Lieu : Odense, Danemark

Industrie : Hôpitaux, soins de santé

Caractéristiques techniques :

  • Débit : 50 m³/h d'eau adoucie
  • Débit : 3 x 7 m³/h d'eau déminéralisée

Le contexte

Des milliers de patients sont traités chaque jour à l'hôpital universitaire d'Odense (OUH) au Danemark. Le' OUH est de garantir à chaque patient un traitement hautement qualifié ainsi qu’une prise en charge attentive en matière de soins et d’accompagnement. Pour répondre à cette ambition, l'accès à une eau de qualité appropriée et au bon endroit est un facteur important.

Lors du remplacement de sa station de traitement d’eau, le OUH a souhaité se doter d’une solution robuste axée sur la sécurité d’exploitation et la maîtrise des coûts. Pour répondre à ces exigences, Grundfos a dû utiliser des technologies nouvelles et économes en énergie afin de minimiser la consommation d'eau et d'énergie.

La solution

Station d'adoucissement économisant l'eau et le sel

L'OUH a choisi une station d'adoucissement de type STFA comprenant deux réservoirs avec des médias échangeurs d'ions. La station d'adoucissement a une capacité de traitement totale de 50 m³/h et est conçue avec une section de distribution assurant un débit uniforme et régulier, utilisant ainsi pleinement la capacité (volume total du média filtrant).

La régénération de la station d'adoucissement représente une grande partie des coûts d'exploitation totaux. Diverses caractéristiques spéciales minimisant la consommation d'eau et de sel pour la régénération :

  • Surveillance de la qualité de l'eau de régénération
  • Réutilisation maximale de l'eau de régénération provenant des différentes phases de régénération
  • Installation conçue pour utiliser exactement la quantité de sel nécessaire, indépendamment de la température ambiante

Une partie de l'eau adoucie est utilisée comme eau de traitement dans les lave-linge, les lave-vaisselle et les lave-bassins. Le volume restant est traité dans trois systèmes d'osmose inverse.

Système d'osmose inverse économiseur d'eau et d'énergie

Le OUH a choisi trois systèmes d'osmose inverse de type RO-PLUS. Ce type se caractérise par un taux de récupération élevé allant jusqu'à 90 %. En comparaison, la plupart des autres types de systèmes d'osmose inverse ont un taux de récupération d'environ 75 %.

Le système RO-PLUS est conçu pour un taux de récupération plus élevé sans compromettre la qualité de l'eau ni la fiabilité du fonctionnement. En théorie, il peut sembler simple d'atteindre un taux de récupération plus élevé, mais en pratique, cela peut s'avérer problématique si vous ne disposez pas de l'expérience et du savoir-faire appropriés. Chaque système d'osmose inverse est conçu pour un débit de 7 m³/h.

Le taux de récupération élevé permet non seulement des économies significatives de consommation d'eau, mais aussi de consommation d'énergie. La consommation d'énergie par m³ est réduite en utilisant une plus grande quantité de l'eau d'alimentation.

L'eau déminéralisée est utilisée pour les chaudières à vapeur, les autoclaves et dans les laboratoires.

Les résultats

Au OUH, il existe d'importantes fluctuations de la consommation d'eau au cours de la journée. Pour obtenir un flux de production optimal, l'eau traitée est stockée dans un réservoir tampon. Cela réduit considérablement la consommation d'électricité, d'eau et de sel.

Pour éviter toute contamination bactériologique, l'eau du réservoir tampon est recyclée en continu via un système UV et un système d'osmose inverse. La désinfection par lumière UV élimine efficacement toute croissance microbiologique dans l'eau en détruisant l'ADN des micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les algues et les champignons. Les membranes d'osmose inverse éliminent toute matière organique et agissent donc également comme une barrière hygiénique.

Par rapport à l'ancienne station de traitement de l'eau, la nouvelle station de traitement de l'eau de l'OUH a permis de réaliser des économies d'exploitation si importantes que la période de récupération a été d'environ un an.

Schéma de processus illustrant le principe du traitement de l'eau au OUH et dans les hôpitaux en général

Grundfos a fourni :

Repousser les limites aux côtés de nos clients

Ensemble, nous pouvons accomplir davantage. Découvrez comment nos solutions de traitement de l'eau aident nos clients à atteindre leurs objectifs dans le monde entier.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Que vous souhaitiez faire l’acquisition d’un équipement ou bénéficier des conseils d’un expert Grundfos, nous sommes à votre disposition pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de traitement d’eau ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.