Proteggi i tuoi sistemi rispettando gli standard con la conformità THDi

La distorsione armonica totale di corrente (THDi) è un problema crescente nelle applicazioni di raffreddamento per i data center. Si verifica quando i carichi non lineari in un sistema di alimentazione elettrica assorbono correnti non sinusoidali, distorcendo la forma d’onda della corrente e introducendo inefficienze.

Nei data center, fonti comuni di carichi non lineari includono raddrizzatori, invertitori, azionamenti, computer e persino i sistemi di illuminazione con luci fluorescenti e a LED. Con l’incremento del numero di azionamenti, aumenta anche la distorsione armonica totale (THD), generando correnti RMS più elevate. È quindi necessario sovradimensionare componenti elettrici come fusibili e cavi, determinando un incremento dei costi di investimento iniziali. Inoltre, elevati livelli di THDi sollecitano l’intero sistema elettrico, riducendone l’efficienza e la vita utile dei componenti critici.

Per far fronte a queste sfide ed essere conformi allo standard IEEE 519, i data center devono garantire che il THDi per singole pompe o sistemi di pompaggio rimanga al di sotto del 5%. Le pompe intelligenti Grundfos dotate di motori IE5 o convertitori di frequenza CUE soddisfano questo requisito se abbinate a filtri armonici attivi, disponibili come accessori. Questi filtri attenuano la distorsione armonica, garantendo il funzionamento efficiente e affidabile dell’impianto elettrico.

Mediante l’adozione di strategie avanzate di mitigazione armonica, possiamo aiutare te e i tuoi clienti a ottimizzare gli impianti di raffreddamento, proteggere l’infrastruttura elettrica e ridurre i costi complessivi, nel pieno rispetto degli standard di settore.

Motori Grundfos integrati progettati per soluzioni di pompaggio intelligenti e ad alta efficienza energetica

CUE: Convertitori di frequenza esterni per un controllo della velocità ottimale

Gli 8 vantaggi offerti dalla nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione delle soluzioni di raffreddamento nei data center

Grazie a una tecnologia davvero all’avanguardia, Grundfos può aiutare te e i tuoi clienti a diventare un’azienda a prova di futuro, riducendone la complessità nella value chain. Usufruisci della nostra competenza tecnica e del supporto dedicato che ti forniremo in ogni fase del processo – approfitta di 8 vantaggi personalizzati per le applicazioni di raffreddamento dei data center. Fai clic su ciascun vantaggio di seguito per saperne di più sul valore che possiamo offrire a te e ai tuoi clienti.

Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?

Proven today +
Ready for tomorrow

Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.

Le pompe intelligenti contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica per raggiungere il net zero 

Abbiamo stilato un white paper che illustra perché il nostro approccio alla sostenibilità è attraente per le aziende nell’ambito del loro modello di business. Risparmi energetici significativi, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema sono solo alcuni dei vantaggi che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Scopri come raggiungere l’obiettivo.