다수의 하위 공급업체를 관리하는 과정의 복잡성과 긴 리드타임은 시장의 가변적인 요구에 민첩하게 대응해야 하는 기업의 핵심 역량에 걸림돌이 됩니다. 오늘날 시장에서 경쟁력과 효율성을 유지하려면 글로벌 인증, 통합 전원 규격, 그리고 안전 및 규제 기준 준수를 확보하는 것이 필수적입니다.
그런포스는 글로벌 네트워크와 현지 전문성을 결합한 독보적인 솔루션을 제공합니다. 당사의 영업 조직은 규정 준수 전담 팀과의 긴밀한 협력을 통해, 전 세계 어디서나 규격화된 프리미엄 서비스를 일관성 있게 선보입니다. 이와 더불어 각 지역의 고객 서비스 팀은 글로벌 냉각 전문가 네트워크를 즉각적으로 활용하여, 현장에 필요한 최적의 전문 지식을 신속히 지원합니다.
그런포스 펌프는 글로벌 인증을 획득했으며, EcoVadis 플래티넘 등급을 포함해 주요 시장 승인을 보유하고 있습니다. 여기에는 고정 속도 모터가 적용된 CM 펌프의 cULus, MGE 모터의 cURus, 펌프에 대한 DOE 인증, 그리고 모터에 대한 cURus, CE, EMC 인증 데이터가 포함됩니다. 그런포스의 첨단 통합 IE5 등급 모터는 50Hz와 60Hz 모두에서 운전이 가능하여, 다양한 시장에서도 문제없이 규정 준수를 충족합니다. 최대의 공급 연속성을 보장하기 위해, 그런포스는 각 펌프 제품군별로 여러 생산 거점을 운영하며, 견고한 현지 생산(Local-for-Local) 네트워크를 통해 제품을 공급합니다.
애자일 솔루션 공동 설계를 통해, 그런포스의 공동 개발 팀은 표준 옵션을 넘어 귀사와 함께 귀사의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 그런포스의 모든 활동의 중심에는 지속가능성에 대한 약속이 있으며, 이를 통해 귀사의 비즈니스가 목표와 비전을 실현할 수 있도록 지원합니다.
그런포스와 협력하면, 재고 비용을 절감하고 펌프 선정 과정을 간소화하며 운영 복잡성을 줄이고 공급망을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 동시에 빠르게 변화하는 글로벌 환경에도 민첩하게 대응할 수 있습니다.
공동 개발(co-creation)을 통해 귀사의 시스템을 개선하세요
그런포스와 함께 실현하고 싶은 시스템 개선 아이디어가 있으신가요? 지금 문의해주시면, 귀사의 프로젝트를 면밀히 검토하여 최적의 공동 개발(co-creation)방안을 함께 모색하겠습니다.
요청해 주셔서 감사합니다! 가능한 한 빨리 연락드리겠습니다.
마케팅 허가에 가입하셨다면, 이제 Grundfos로부터 뉴스, 도구, 제품, 애플리케이션, 이벤트 및 프로모션에 관한 개인 정보를 받을 자격이 있습니다.
언제든지 동의를 철회할 수 있음을 기억하세요.
개인 정보와 권리에 관한 자세한 내용은 개인정보 보호청을 참고해 주시기 바랍니다.
Proven today +
Ready for tomorrow
OEM 및 시스템 구축사업에서 그런포스가 귀사의 든든한 파트너가 될 수 있는 방법을 알아보세요. 원문은 영어로 제공됩니다.
지능형 펌프가 넷제로를 향해 탄소
배출량을 줄이는 데 기여하는 방법
그런포스의 지속 가능성 접근 방식이 비즈니스 모델의 일환으로 기업에 매력적인 이유를 보여주는 백서를 준비했습니다. 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능은 탄소 배출 감축에 기여하는 몇 가지 이점에 불과합니다. 이러한 이점을 얻을 수 있는 방법을 확인하세요.