UNILIFT KP håller danska familjers hus och hem torra och säkra

Föreställ dig att du just ska resa iväg på semester och går ner i källaren för att hämta resväskorna, bara för att upptäcka att de är täcka av mögel. Precis det råkade John Sørensen ut för i januari 2024, och det visade sig att problemet var mycket större än så. Tyvärr är Johns fall inte unikt.

Situationen

Kraftiga regn och snösmältningen i Danmark under hösten och vintern 2023 medförde en signifikant höjning av grundvattennivån, vilket medförde allvarliga problem för husägare i hela landet.
På grund av låg avdunstning under de kalla månaderna hade de väldiga vattenmängderna ingenstans att ta vägen, vilket medförde grundvattenöversvämningar och vattenskador i många källare.

Detta drabbade även John Sørensen, som fick svåra skador på såväl sitt hus och dess inredning som på sitt lösöre. På grund av de hälsorisker mögel innebär var huset obeboeligt så länge det fanns mögel kvar. Under flera månader hade han avfuktare installerade i källaren, och det är först helt nyligen som grundvattennivån har sjunkit tillräckligt för det ska gå att sätta igång med renoveringen.

Normalt är det två faktorer som får grundvattennivån att stabiliseras på en acceptabel nivå: stigande temperatur under våren som ökar grundvattenavdunstningen, och träd och annan växtlighet som börjar absorbera mer vatten via sina rötter när tillväxttakten ökar. Grundfos kunde hjälpa till med en permanent dräneringslösning för att hindra grundvattenöversvämning från att inträffa igen.

Homeowner John Sørensen and Global Product Specialist in Domestic Wastewater, Bjarni Rom-Jensen, inspect the basement walls for mold and cracks.

Kraftiga regn och klimatförändringar får grundvattennivåerna att stiga

1 av 6 egnahem i Danmark löper risk att översvämmas

Aerotemprar och avfuktare har varit permanenta inventarier i John Sørensens källare under de senaste nio månaderna, för att driva ut fukten.

I såväl Danmark som i Nord- och Centraleuropa märks en trend mot allt kraftigare regnväder, och under 2023 var vädret i större delen av Europa våtare än under ett genomsnittsår4

Den årliga nederbörden i Danmark har ökat med cirka 20 % under det senaste århundradet55   och nederbördsmängden i Europa var under 2023 7 % större än under ett genomsnittsår, vilket ökar risken för översvämning i många delar av Europa6. På grund av klimatförändringarna väntas extrema väderförhållanden, till exempel kraftiga regnoväder, bli både allt vanligare och allt mer extrema7.

Regnvatten som inte kan absorberas av marken, på grund av antingen regnvädrets intensitet eller hög grundvattennivå, kommer att strömma över marken som dagvatten och öka risken för översvämning i låglänta områden. Om marken runt en husgrund mättas med vatten, kommer det hydrostatiska trycket att stiga och utöva tryck mot husgrunden. Till slut kommer vattnet att sippra in genom sprickor och hål i betongen.\8 Vattentrycket kan även orsaka sprickbildning i källarens golv och väggar – det är alltså av yttersta vikt att erforderliga åtgärder för att skydda byggnaden vidtas.

Lösningen

Självklart behövde John Sørensens hus omfattande reparationer, i vilka hans försäkringsbolag var involverade. För att hindra liknande grundvattenöversvämningar från att inträffa igen krävdes dessutom flera förebyggande åtgärder.

I källarens betonggolv installerades ett nytt dräneringssystem, som för ut vattnet till en mellanliggande brunn med sandfälla, och därifrån vidare till dräneringsbrunnen. Från dräneringsbrunnen lyfter pumpen spillvattnet till det kommunala ledningsnätet. Grundfos levererade en UNILIFT KP för installation inne i brunnen – en kompakt, dränkbar pump av rostfritt stål, avsedd för pumpning av icke aggressivt vatten och gråvatten.

UNILIFT KP har inbyggd nivåvippa, som startar och stoppar pumpen efter behov när vatten strömmar in i brunnen. Det är den mest robusta och ändamålsenliga pumpen för den här typen av installationer för hantering av dag- och dränvatten och ytvatten.

John Sørensen köpte ett separat larm som installerades i brunnen. Larmet utlöses om vattennivån i brunnen stiger över en viss nivå, vilket kan ske om pumpen inte startar. Larmet är en extra säkerhetsåtgärd. Det ger honom fullkomlig sinnesro och tilltalar även försäkringsbolaget, som i vissa fall inte betalar ut ersättning om inte sådana skadeförebyggande åtgärder har vidtagits.

From the orange pipe, the grey water from the basement drainage system runs into the well. The blue level switch floating on top of the water causes the pump to start when the water reaches a certain level.

UNILIFT och översvämningar

Läs mer om UNILIFT KP

UNILIFT-pumpen är vanligtvis idealisk i två fall:

  1. Vid nybyggnation av hus eller vid övertagande av äldre hus som behöver förses med ett tillförlitligt dräneringssystem runt husgrunden (perimeterdränering) för att hindra grundvattenöversvämning och skador på byggnaden. Detta är emellertid en relativt kostsam lösning, och den prioriteras därför sällan särskilt högt.
  2. När en översvämning redan har inträffat och det behövs en pump för att få bort vattnet från huset och/eller tomten och vidare ut till det kommunala avloppsnätet.

Om det uppstår problem med bakströmning, översvämning eller grundvattenintrång i källare, är det ett tecken på att spillvattnet inte har försvunnit än. I sådana fall behövs antingen en avloppspumpstation eller en dränkbar dräneringspump.

Resultatet

Trots att renoveringen redan har pågått i nio månader och har orsakat en hel del bekymmer, är John Sørensen nöjd med resultatet hittills. Han kan nu känna sig trygg i att översvämmad källare är ett problem som inte kommer tillbaka, och han är övertygad om att renoveringsarbetet, rätt utfört med högkvalitativa material, har ökat fastighetens värde. 

En del av John Sørensens ägodelar gick att rädda, annat måste kasseras på grund av omfattande vattenskador. Försäkringsbolaget ersatte endast de direkta skadorna, som värderades till cirka 500 000 DKK. Han måste själv betala för dräneringssystemet, en kostnad på cirka 250 000 danska kronor.

Att inte ha ett pålitligt dräneringssystem på plats när grundvattenöversvämningen slår till kan alltså bli en dyr affär. Några fler sådana otrevliga överraskningar kommer John inte att få – det ser UNILIFT KP och det nya dräneringssystemet till.

”Vi fick mycket bra rådgivning rörande val av spillvattenpump, och kunde välja den mest robusta och ändamålsenliga pump som finns för uppgiften.”

John Sørensen, husägare
Hinnerup, Danmark

Grundfos levererade:

UNILIFT KP 350 / KP 1

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.